This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3359:Cloud9 IDE 安装

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: PROCESSOR-SDK-AM335X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/709705/linux-am3359-cloud9-ide-installation

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

你(们)好  

我正在基于 "Arago project"图像处理 AM335x 器件、SDK 为40.03.00.05。 我想对 NodeJs 应用程序进行编程、但不知道支持哪个 IDE。 我正在考虑 Cloud9 IDE。

那么、如何在平台中安装此 IDE 呢?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

    工具/软件:Linux

    我正在尝试在 Arago 项目中安装 cl古9 IDE、遇到 en 错误  、无法执行'eval'。 请帮助

    root@AM335x-EVM:~/c9sdk# scripts/install-sdk.sh
    已是最新版本。
    %总接收百分比% Xferd 平均速度时间时间电流
    Dload 上传总左侧速度
    100 12157 100 12157 0 11912 0 0:00:01 0:00:01 -:-:- 15585

    安装基本软件包。 使用--help 可获得更多选项
    时间:不能执行'eval':没有这样的文件或目录
    命令以非零状态127退出
    实际0m 0.00s
    用户0m 0.00s
    SYS 0m 0.00s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thang、

    您可以在网上找到有关在 AM335x 器件上使用 NodeJs 的各种解决方案。 请参阅以下链接、例如:
    docs.树脂.io/.../
    nodered.org/.../beagleboneblack
    但我想指出的是、这些是第三方应用程序、包括云9 IED、在本论坛上不受支持。

    BR
    Tsvetolin Shulev