This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从 SPRS691E 图7-5 SmartReflex 4引脚 VID 接口时序- VCNTL 6位序列启动时( 当 VCNTL3变为低电平时)、这一点不清楚、特别是因为参考时 设计中、这些开漏引脚 连接到 VCCIO_18的上拉电阻、可提供相对于 CVDD 的延迟。
1.它是否仅在 VCCIO_18被施加并且 VCNTL3变为高电平(换句话说、它等待上拉电阻)后才启动?
2.如果是- CVDD 和 VDDIO_18之间允许多长时间的延迟(CVDD 在1.1V 默认启动电压下可以保持多长时间)?
3.如果不是-谁启动6位传输/VCNTL3 下降沿 (例如 LM10011)? 由于上拉电阻、VCCIO 是否必须在 CVDD 之前提供?
爱德华
1.它是否仅在 VCCIO_18被施加并且 VCNTL3变为高电平(换句话说、它等待上拉电阻)后才启动?
请确保遵循数据手册中定义的电源、时钟和复位排序。 在 PORz 和 RESETFULLz 被拉为高电平之前、所有电源必须按正确的顺序有效。 然后、VCNTL 引脚将在一段时间后向 VID 值发送信号。 因此、在 VCNTL 引脚开始其序列之前、上拉电阻器就处于活动状态。
2.如果是- CVDD 和 VDDIO_18之间允许多长时间的延迟(CVDD 在1.1V 默认启动电压下可以保持多长时间)?
请参阅所需的电源序列。
3.如果不是-谁启动6位传输/VCNTL3下降沿(例如 LM10011)? 由于上拉电阻、VCCIO 是否必须在 CVDD 之前提供?
见上文。
Tom
Tom
我非常了解数据手册中定义的电源、时钟和复位排序。
请澄清"然后、VCNTL 引脚将在一段时间后向 VID 值发出信号"-稍后是何时? VCNTL 引脚是否仅在 PORz 和 RESETFULLz 被拉为高电平后激活?
请确认、因为我在数据手册中找不到 VCNTL 与 PORz 和 RESETFULLz 相关、根据 图7-5 (第128页)、它在应用 CVDD 后启动-如果可以、请告诉我、谢谢。 我希望确保 VID 值被正确锁存。
爱德华
是的、当器件保持 PORz 或 RESETFULLz 复位时、VCNTL 引脚未定义。 这些引脚上的信号将在所有电源有效后和器件复位释放后发出。 一些设计需要在 VCNTL 输出和电源之间添加逻辑、以防止在上电序列期间产生的毛刺脉冲锁存错误的 VID 值。
图7-5简单地表明、CVDD 必须在一段时间前达到其最终值。 此图中的 CVDD 时序是关于在 VCNTL 引脚上提供 VID 值后将 CVDD 调整为 SRV 电平。
Tom
爱德华
只要延误时间不长,这项计划是合理的。 请参阅上图7-3中的注释:
Tom