This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:USB 2.0 PCB 布局

Guru**** 2549070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/696106/tms320c6748-usb-2-0-pcb-layout

器件型号:TMS320C6748

http://processors.wiki.ti.com/index.php/OMAP-L138_Hardware_Design_Guide 

注意:TI 在器件数据表中为以下接口提供了 PCB 布局规范、无需执行电气分析:
DDR
SATA
USB

在哪里可以找到这些"器件数据表中的 PCB 布局规格"?  (提示、不在外设用户指南中...)

P.S.请对术语和问题保持温和...我是固件人员、做了一些副研究员...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurt、

    请参阅以下章节:
    对于 DDR、请参阅第6.11.3.3节 PCB 堆叠至第6.11.3.12节 DDR2/mDDR 边界扫描限制
    对于 SATA、请参阅第6.14.2.3节 PCB 堆叠规格至第6.14.3节 SATA 未使用信号配置
    对于 USB:第6.20.1节 USB0 [USB2.0]电气数据/时序。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yourdan、

    感谢您提供参考。

    但是...这些文档是在...中的什么文档?

    Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurt、

    抱歉、以下是数据表的链接:
    www.ti.com/.../tms320c6748.pdf

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 找到 sprs590g 中的段。

    第6.20.1节基本上是时序数据和时序图。 " PCB 布局规格"似乎有点稀疏。 6.20.1如何可能提供足够的信息来消除"执行电气分析的需要"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    请参阅以下资源、了解 USB2.0布线指南和一般的高速布线。

    TMS320C674x/OMAP-L1x USB 合规性检查清单- http://www.ti.com/lit/an/sprab17/sprab17.pdf 

    《高速接口布局指南》- http://www.ti.com/lit/an/spraar7g/spraar7g.pdf 
    -针对 USB2.0的几个建议
    -图13。 USB2差分信号间距(mil)

    高速 PCB 布局技术- http://www.ti.com/lit/ml/slyp173/slyp173.pdf

    [编辑]-一般规则:

    • 计划首先在顶层布置 USB 差分对信号、如果可能的话
    • 避免残桩、差分对长度不匹配或阻抗不匹配
    • 避免 DP/DM 迹线中的任何分立式组件(USB.org 认可的 ESD 组件除外)

    希望这对您有所帮助、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Mark、这些链接中的一个是新链接。

    在 sprs590g 的第6.20.1节中、表6-91第10号、Z DRV -这是什么 Z DRV? 和 Z INP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurt、

    Z DRV 是输出阻抗(单端)、标称值为45欧姆。 差分阻抗(在互补 DP 和 DM 迹线之间)为双倍、标称值为90欧姆。 当您为 PCB 制造厂家指定布线阻抗时、这些特性非常有用。 如果您将布线阻抗与输出阻抗匹配、则引脚与布线结之间的信号反射将最小化。 信号失真也被最小化。
    可以使用以下在线工具计算布线阻抗: www.eeweb.com/.../edge-coupled-microstrip-impedance
    但 PCB 公司将自行计算并调整布线分离和宽度。

    Z INP 是输入的输入阻抗。 高输入阻抗(比源阻抗高的数量级)可防止任何分压器对输入信号的影响、从而使最大电压摆幅以最小的电流消耗传播到输入中。

    希望这对您有所帮助、
    标记