This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:来自外部信号发生器的 RFSDK Rx 数据?

Guru**** 1286730 points
Other Parts Discussed in Thread: RFSDK, ADC14X250, 66AK2L06, AFE58JD28, ADC34J45, DAC38J84
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/717122/66ak2l06-rfsdk-rx-data-from-an-external-signal-generator

器件型号:66AK2L06
主题中讨论的其他器件:RFSDKADC14X250AFE58JD28ADC34J45DAC38J84

我使用的是 RFSDK 02.00.07.00、这些内容已开始融合。  非常感谢创建 RFSDK 的人员!

我目前正在使用 1x1-1xLTE80-HC-JESD121121x-DEMO2。

在关联文档 TIDUB89 "使用66AK2L06的优化雷达系统设计- DSP+ARM SoC 和 ADC14X250"中、其内容如下:

"外部 Rx 数据也可提供给接收器以捕获外部 Rx 信号(例如、来自信号发生器的信号)。"

(第6.3节、"设计 Linux 应用程序"。)

如何操作?

我们将 AFE58JD28 ADC 评估板连接到 K2L 评估板、并将信号发生器连接到 AFE 评估板。

我想知道是否有"radio"命令、或者我是否应该修改"use_case"配置文件、或者如何设置这些文件、以便 RFSDK 不会尝试向 DAC 发送 Tx 数据。

我发出以下命令:

无线电复位

对讲机选择 1x1-1xLTE80-HC-JESD121121x-DEMO2

无线电初始化

无线电于 1950.0 2140.0

在发出"radio on"命令之前、一切都正常。  该命令冻结。  如果我将其终止并获取 python 堆栈跟踪、则表明它正在尝试启动 DFE Tx。

谢谢、

Greg Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    RFSDK 基于 LTE 和 WCDMA 通道的小型蜂窝网络使用。 随后添加了具有不同 JESD 数据转换器的相邻市场设计:
    ADC12D4000 - Design1、复数1或2输出
    14x250 -设计2、1个实际输出
    ADC32RF8x -设计4路、1路或2路复数输出
    ADC34J45 -设计5、4个实际输出
    DAC38J84 -设计1或2、1或复杂输入
    DAC32RF8x -设计4、1或2个复杂输入

    不同的基带 IQ 速率:
    46.08Msps 复数- 4通道
    61.44Msps 复数- 2个通道
    92.16Msps 复数- 2个通道
    122.88Msps 复数- 1通道

    为您的器件 AFE58JD28提供16通道超声波传感器。 在此应用中、我假设您不希望在 DFE 中完成信号处理。
    这还有一个限制、即 Rx 流输入和 DFE 基带输出速率相同。 《66AK2L06/DFE 用户指南》 www.ti.com/.../spruhx8a.pdf:中介绍的信号处理旁路用例
    1个流- 1个通道- 122.88e6
    2流- 2通道- 92.16e6
    4个流- 4个通道- 30.72e6 (新工作可能更高46.08e6 -提供第三方开发)

    因此、您需要一个 AFE 配置、该配置具有8个实际输出、位于2个 JESD 通道上、LMF = 288。
    数据速率应为30.72Msps。
    16位二进制补码格式。
    SYSCLK 122.88e6
    串行器/解串器速率为4*30.72e6*20=2.4576G
    默认同步输出(66AK2L06为 LVDS)

    在配置中、将设置在通道0、1上使用 DAC 38J84 - JESD 通道将被禁用。

    JESD0 Rx0字节0、Rx0字节1、Rx1字节0、Rx1字节1、Rx2字节0、 Rx2字节1、Rx3字节0、Rx3字节1
    JESD0 RX4字节0、RX4字节1、Rx5字节0、Rx5字节1、Rx6字节0、 Rx6字节1、Rx7字节0、Rx7字节1

    您可以使用 Tx -> Rx 数字回送版本来测试数据。
    您需要在 RFSDK 之前初始化 AFE。
    您将需要创建定制的 RFSDK
    (2)收音机选择
    (2)用例
    (1)我们将提供 DFE 配置-这些配置始终是内部配置

    您需要编写一个软件应用程序来转换1个 BBRx 输出复数->(2) BBRx 实数输出

    通常、这种定制开发将由第三方提供商完成(您需要自己与他们签订合同)。
    Comm Agility Ltd -英格兰
    Azcom Ltd -意大利

    此致、
    Joe Quintal