主题中讨论的其他器件:RFSDK、 ADC14X250、 AFE58JD28、 ADC34J45、 DAC38J84
我使用的是 RFSDK 02.00.07.00、这些内容已开始融合。 非常感谢创建 RFSDK 的人员!
我目前正在使用 1x1-1xLTE80-HC-JESD121121x-DEMO2。
在关联文档 TIDUB89 "使用66AK2L06的优化雷达系统设计- DSP+ARM SoC 和 ADC14X250"中、其内容如下:
"外部 Rx 数据也可提供给接收器以捕获外部 Rx 信号(例如、来自信号发生器的信号)。"
(第6.3节、"设计 Linux 应用程序"。)
如何操作?
我们将 AFE58JD28 ADC 评估板连接到 K2L 评估板、并将信号发生器连接到 AFE 评估板。
我想知道是否有"radio"命令、或者我是否应该修改"use_case"配置文件、或者如何设置这些文件、以便 RFSDK 不会尝试向 DAC 发送 Tx 数据。
我发出以下命令:
无线电复位
对讲机选择 1x1-1xLTE80-HC-JESD121121x-DEMO2
无线电初始化
无线电于 1950.0 2140.0
在发出"radio on"命令之前、一切都正常。 该命令冻结。 如果我将其终止并获取 python 堆栈跟踪、则表明它正在尝试启动 DFE Tx。
谢谢、
Greg Johnson