请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2 主题中讨论的其他器件: TPD1E05U06
HDMI 差分信号对 CPU_HDMI_TX[0-2]和 CPU_HDMI_TXC 在 连接外部连接器之前没有经过配套 IC TPD12S016RKTR 有什么特殊原因吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HDMI 差分信号对 CPU_HDMI_TX[0-2]和 CPU_HDMI_TXC 在 连接外部连接器之前没有经过配套 IC TPD12S016RKTR 有什么特殊原因吗?