This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2:HDMI 信号未通过配套 IC TPD12S016RKTR 进行连接

Guru**** 1486215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/715378/tda2-hdmi-signals-are-not-connected-via-companion-ic-tpd12s016rktr

器件型号:TDA2
主题中讨论的其他器件: TPD1E05U06

HDMI 差分信号对 CPU_HDMI_TX[0-2]和 CPU_HDMI_TXC 在 连接外部连接器之前没有经过配套 IC TPD12S016RKTR 有什么特殊原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lim:

    让我检查一下原因、然后返回给您。

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPD12S016RKTR 的 TDA2 HDMI 信号电容过大、无法满足 HDMI 电气规范。  TPS12S016数据表指出、典型电容为1.2pF。  EVM (TPD1E05U06)上使用的 ESD 组件的典型电容为0.42pF。  此外、该 EVM 在 ESD 二极管下方的接地平面中实现了空隙、从而更大程度地减小电容。

    谢谢

    Robert