This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OMAP-L138:UART 电气数据/定时 COM/Timing

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1190009/omap-l138-uart-electrical-data-timing-comfirm

器件型号:OMAP-L138

各位专家、您好!

让我确认"6.19.2 UART 电气数据/时序"。

下表列出了"最小值:U - 2"和"最大值:U + 2"、"2"的单位是否以 ns 为单位? 还是%?
当波特率为9600时、我询问2ns 对于104.1[us]是否过于严格。

此致、
还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O、H、  

    感谢您的备注。

    如果我理解这是传输数据-这意味着 OMAP-L138发送的脉冲宽度 。 这不应是问题、但这是客户应根据所连接的器件进行审查的内容。

    请告诉我这是否合理、或者您还有其他一些问题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    感谢您的快速回复。

    我是否正确理解"2"的单位是 ns?
    我理解您的说法、但我想澄清"2"的单位

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O、H、  

    感谢您的备注。

    这是一个公式、可涵盖以下内容。 我同意单位为 ns。

    通用异步接收器/发送器(UART)

    高达12MBaud 的可编程波特率

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa 您好、  

    感谢您的友好支持。 我明白了!

    此致、
    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、  

    并祝您愉快。

    此致、

    Sreenivasa