This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM368:TMS320DM368:JPEG 编码噪声

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676744/tms320dm368-tms320dm368-jpeg-encoding-noise

器件型号:TMS320DM368

您好!

我们使用 JPEG 顺序编码器构建 ID:01.00.12。

当在高度方向上像素大小不是8的倍数的情况下执行 JPEG 编码时、分次的底部会出现噪声。

是否有办法避免这种情况?

该图像是对1050行图像进行编码时的底线。

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用8的倍数。

    这是不可能避免的

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。

    应使用 JPEG 顺序编码器内部版本 ID:01.00.00.12纠正8倍的倍数问题。

    发行说明的说明:
    当图像高度不是8/16的倍数且质量较高时、SDOCM00091259底行损坏。

    此描述是否不正确?

    您是否有计划在将来修复它?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有计划在将来解决此问题

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请详细告诉我版本说明的描述是什么已修复。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的问题。

    版本说明如下所示。

    "此版本中的新功能、
    •修复了缺陷:SDOCM00091259和 SDOCM00091261。
    •设备 ID 检查已删除。

    SDOCM00091259:当图像高度不是8/16的倍数且质量较高时,底行损坏。”

    JPEG 编码器的规格如下所示。
    "支持任意图像宽度和高度(最小宽度和高度要求分别为97和16、3像素除外)。"

    此 SDOCM00091259是否尚未固定在"Build ID:01.00.00.12"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在对1050行执行 JPEG 编码时、我们增加了缓冲区面积、以将1680 x 1050捕获的图像捕获在下面6个点、并将1680 x 6区域作为对齐区域进行了保护。
    当该对齐区域填充了 YUV 422的黑色数据并且完成了1050行的 JPEG 编码时、底部行的噪声消失。

    我有疑问。
    1)即使 JPEG 编码器指定的行不是8的倍数,它是否会捕获和编码图像数据,最多为8的倍数?

    2)如果是、在本例中、它是否采用了+6条线路的 YUV 422之外的随机数据、并产生了噪声?

    请告诉我们您对该解决方案是否有问题的看法。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、

    你怎么看?

    此致、

    Satoshi Yoneya