请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM368 您好!
我们使用 JPEG 顺序编码器构建 ID:01.00.12。
当在高度方向上像素大小不是8的倍数的情况下执行 JPEG 编码时、分次的底部会出现噪声。
是否有办法避免这种情况?
该图像是对1050行图像进行编码时的底线。
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用 JPEG 顺序编码器构建 ID:01.00.12。
当在高度方向上像素大小不是8的倍数的情况下执行 JPEG 编码时、分次的底部会出现噪声。
是否有办法避免这种情况?
该图像是对1050行图像进行编码时的底线。
提前感谢
我有相同的问题。
版本说明如下所示。
"此版本中的新功能、
•修复了缺陷:SDOCM00091259和 SDOCM00091261。
•设备 ID 检查已删除。
SDOCM00091259:当图像高度不是8/16的倍数且质量较高时,底行损坏。”
JPEG 编码器的规格如下所示。
"支持任意图像宽度和高度(最小宽度和高度要求分别为97和16、3像素除外)。"
此 SDOCM00091259是否尚未固定在"Build ID:01.00.00.12"?