This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:TMS320C6655

Guru**** 2551040 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655, UCD9222, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/678064/tms320c6655-tms320c6655

器件型号:TMS320C6655
主题中讨论的其他器件: UCD9222UCD7242

下面是我们在电路板上遇到的问题的说明。

 -         此主板(最新版本的参考资料01BRD20209-105)非常复杂,但我们所讨论的问题位于主板的“DSP”上,基于 TI TMS320C6655。

-         此 DSP 需要一个针对其具有两个独立电源轨的内核的特定电源方案:CVDD 和1.0V。 对于来自 DSP 本身的4个信号、CVDD 必须动态设置为0.9V 至1.1V 之间的特定值。 TI 需要此行为才能使电源适应每个特定部件。

-         为了实现这一行为、我们几乎使用 UCD9222RGZ + UCD7242RSJ 芯片复制了 TI 的参考设计(C6657EVMLite)。

-         UCD9222芯片是一个可编程控制器,我们在该控制器上使用的编程文件与 TI 在 EVMLite 上使用的编程文件相同。 正如 TI 支持人员所说、我们只需进行更新即可启用自动电压设置、因为 TI 提供的原始文件由于硬件故障而禁用了 EVMLite 上的功能(这有点奇怪!)。

         -备注:我们将此参考设计用于双核 CC6657。 因此、对于 C6655等单核器件、电源额定值过高。

-         这些控制器由板上的 PLD 启用/禁用,该 PLD 充当板上所有处理器的电源定序主器件。 该组件在加电时启动电路板的所有直流/直流转换器(很多)、并检查所有电源轨是否发出电源正常信号。 如果其中任何一个电源轨发生故障、PD 会启动所有电源轨的断电序列、然后尝试再次启动。

-         在电路板的所有原型设计测试期间、我们从未遇到过设计问题。 这些问题在生产过程中后期出现、有几个电路板出现故障(数千个电路板中有几个电路板出现故障)。

-         故障说明:

  • 由于电源正常信号不正常、电路板持续循环开关。
  • 在研究时,电源正常信号始终位于 UCD9222的两个信号上(对于 DSP 内核的每个电压轨,它都是双控制器)。
  • 在进一步调查时(通过在芯片上连接 I2C 探针以便在加电期间进行询问)、 当尝试升高其电压时,UC9222似乎在 CVDD 轨故障上触发了一个“中等过流”,我们可以在示波器上看到电压上升到0.85V 然后停止。 如果我们尝试使用 I2C 接口对芯片进行“热”重启,则故障标志也会以相同的方式触发。
  • 我们无法在故障电源轨上测量真正的短路。
  • 此问题始终在加电时触发、而不是在运行的电路板上触发。
  • 开/关事件之间的温度和时间对问题没有影响。
  • 我们可以看到、在发生故障的电路板上、两个电源轨上的静态阻抗似乎都较低:
    • 在良好的电路板上、R (1.0V)约为64欧姆。 其电阻低于40欧姆
    • 在良好的电路板上、R (CVDD)约为20欧姆。 其电阻低于10欧姆
  • 在更换电源部件(UCD7242)时、有时它可以解决问题、有时甚至不能解决!
  • 在发生故障的电路板上、PSI Control 进行了一些 X 射线分析、我们从未检测到焊接问题

-         我最近检查了 TI 所有文档的状态(勘误表、数据表、手册、应用手册等) 自设计开始(2015年)以来、一切都没有变化。

 

正如您所理解的,这是一个棘手的问题,我们尝试了很多东西。 一切似乎都位于 DSP 本身和两个电源芯片之间。

 

我们可以共享更多信息(原理图和 PCB 设计)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    团队将收到通知。 他们将直接在此处发布反馈。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、

    我发布了一条回复、但似乎已经丢失。

    请提供电源解决方案的方框图。  请勿发布任何专有内容。  显示了模块以及电源定序的控制机制。  此外、显示了对时钟进行排序和控制复位的方法。

    UCD9222监控 UCD7242等功率级的故障。  您是否从 UCD7242切换中看到故障?  它还监控电流和温度输入。  是否正确连接和配置了这些器件?

    UCD7242提供了一个密度非常高的电源解决方案。  因此、封装较小、电流较大。  UCD7242周围覆铜的实现会影响其性能。  请在 UCD7242区域提供 PCB 布局的图像。  该铜有多厚?

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一些技术细节:

     

    -         随附了包含此部分电源的原理图

     

    -         电源排序如下:当电路板加电时(交流/直流适配器施加+12V)、序列发生器(PLD)等待1秒钟、然后开始加电序列:

    • UCD922_nRESET 被释放
    • 启用外设1.8V
    • 等待8ms
    • UCD922_EN1被设定为1
    • 等待8ms
    • UCD922_EN2被设定为1
    • 等待8ms
    • 启用 DDR3 1.5V
    • 等待128ms
    • 启用 DSP 的时钟
    • 开始重置 DDR3
    • 等待8ms
    • 结束重置 DDR3
    • 发布 DSP-nPOR
    • 等待4ms
    • 如果 UCD9222_PG1和 UCD9222_PG2现在都不正常、请启动断电序列
    • 如果两个 PG 信号都正常、则 DSP 由以下器件控制:
      • NRESET、它始终为1
      • nRESETFULL、由电路板上的另一个 CPU 处理并在以后发布

     

             PCB 是一个10层1.6mm FR4电路板。 以下是一些视图:

     

    • 全局视图顶部:UCD9222位于底层(蓝色-图片的左下角)、UCD7242位于顶层(红色-图片的左上角)、其中包含所有电源组件(电容器、电感器)

     

     

    • 仅 UCD7242的缩放视图

     

     

    • 接地平面:4个完全完整的接地平面覆盖板
    • 铜:18µm 内层、12µm 末端厚度30µm 外层

     e2e.ti.com/.../01BRD20209_2D00_105-DSP-Core-Power-Supplies-_2D00_-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、

    您说过、除了启用 AVS 之外、您使用了与 EVM 相同的配置文件。  您应该已经使用 Fusion Digital Power Designer 程序根据装配体中使用的组件更新您的配置。  我们发现、当组件发生变化时、电源稳定性会受到很大影响。  请使用此程序更新加载到 UCD9222中的配置文件。  您需要仔细更新 GUI 工具中的原理图、以正确反映安装的组件。

    您没有回答我关于 UCD7242故障的问题。  您是否看到该引脚状态发生变化?  它是切换每个 PWM 时钟周期还是稳定地转换为故障指示?

    您提到电源一旦成功启动、就会稳定运行。  请发布电源轨 PWM 控制信号的示波器捕获、当电源轨稳定运行时、该信号偶尔会失败。  它与电路板上从未发生故障的 PWM 控制是相同还是不同?  如果不同、请在电路板上发布不会失败的 PWM 信号图像。  您将需要启用一些范围持久性、以便捕获将显示操作中的控制循环。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johan、
    是否有此主题的更新?
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johan、

    请提供更新、否则此主题将关闭。

    Tom