This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:RTOS/TDA3XEVM

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/683024/rtos-tda3xevm-rtos-tda3xevm

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我尝试使用内置的 ColorToGray 算法和 Display 来构建和运行一个简单的用例、即 Capture。

我的问题是、我只在屏幕上看到一个黑色的图像、我不知道如何解决这个问题。

请提供帮助并提供一些建议、以下信息中提供了更多详细信息。

UseCase:chains_newUsecase

Capture -> Alg_ColorToGray (DSP1)-> Display_Video
GrpxSrc -> Display_GRPX

[IPU1-0] 14.992100:
[IPU1-0] 15.016104 s:捕获:正在创建!!!
[IPU1-0] 15.016348 s:捕捉:VIP1 Slice0 Porta 捕捉模式是[8位]!!!
[IPU1-0] 15.087964 s:捕获:创建完成!!!
[IPU1-0] 15.088238 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
[IPU1-0] 15.088543 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
[IPU1-0] 15.089763 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
[IPU1-0] 15.090678 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
[IPU1-0] 15.090831 s:显示:正在创建!!!
[IPU1-0] 15.091349 s:显示:创建完成!!!
[IPU1-0] 15.091502 s:GRPXSRC:正在创建!!!
[IPU1-0] 16.485990 s:PXGRSRC:创建完成!!!
[IPU1-0] 16.485756 s:显示:正在创建!!!
[IPU1-0] 16.486183 s:显示:创建完成!!!
[IPU1-0] 16.486396 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1022
[IPU1-0] 16.486518 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 253816 B (247KB)
[IPU1-0] 16.486671 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
[IPU1-0] 16.486793 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x85703000、总大小= 369086464 B (351 MB)、可用大小= 359409664 B (342 MB)
[IPU1-0] 16.486976 s:系统:堆= SR_DDR_NON_cached bbbb @ fc00000、总大小= 915712 B (0 MB)、可用大小= 908032 B (0 MB)
[IPU1-0] 16.491764 s:*** utils:CPU KHz = 20000 kHz ***
[IPU1-0] 16.496736 s:HDMI_TX:hdmiId.deviceId = 176、hdmiId.deviceProdRevId = 2、hdmiId.hdcpRevTPi = 0、hdmiId.tpireId = 3
[IPU1-0] 16.497102 s:HDMI_TX:hpdPrms.busError = 2、hpdPrms.hpdEvtPending = 0、hpdPrms.hpdStatus = 4
[IPU1-0] 16.506039 s:链:传感器正在创建
[IPU1-0] 16.509394 s:VIDEO_SENSOR:INST0:I2C1:I2C Addr = 0x30
[IPU1-0] 16.599524 s:VIDEO 传感器:在 H 和 V 方向翻转传感器输出
[IPU1-0] 16.600500 s:VIDEO_SENSOR:VIP 0:DRV ID 1203 (I2C ADDR 0x30):a635:0000:7FA2
[IPU1-0] 16.600835 s:链:传感器创建... 完成了!!!
[IPU1-0] 16.600927 s:显示:正在启动!!!
[IPU1-0] 16.601018 s:显示:开始完成!!!
[IPU1-0] 16.601598 s:显示:正在启动!!!
[IPU1-0] 16.601689 s:显示:开始完成!!!
[IPU1-0] 16.602147 s:捕获:正在启动!!!
[IPU1-0] 16.603550 s:捕获:开始完成!!!
[IPU1-0] 16.604404 s:
[IPU1-0]
[IPU1-0]================================
[IPU1-0]链运行时菜单
[IPU1-0]================================
[IPU1-0]
[IPU1-0] 0:停止链
[IPU1-0]
[IPU1-0] 1:更改显示通道(仅支持4通道 LVDS + Mosaic 用例)
[IPU1-0]
[IPU1-0] p:打印性能统计信息
[IPU1-0]
[IPU1-0]输入选项:
[IPU1-0]
[IPU1-1] 16.487616 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
[IPU1-1] 16.487738 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 255088 B (249KB)
[DSP1] 15.088757:IPC_IN_0:正在创建!!!
[DSP1 ] 15.089123 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
[DSP1 ] 15.089306 s:算法:正在创建(algId = 1)!!!
[DSP1] 15.089397 s:算法:创建完成(algId = 1)!!!
[DSP1] 15.089550 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
[DSP1 ] 15.089641 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
[DSP1] 16.488196 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[DSP1 ] 16.488226 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[DSP1 ] 16.488287 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 518776 B (506 KB)
[DSP2] 16.488623 s:系统:SW Message Box Msg Pool,Free Msg Count = 1023
[DSP2 ] 16.488653s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[DS2 ] 16.488714 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 519368 B (507KB)
[EVE1] 16.489416 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[EVE1 ] 16.489690 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
[EVE1 ] 16.490239 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 257232 B (251KB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    运行 UC 和共享后,是否可以打印性能统计数据?

    此致
    Suryamani Jena
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我再次运行它并将消息发布在以下信息中。

    此外、我希望您知道、我还构建并运行了另一个简单的用例、即 Capture、FrameCopy (EVE1)和 Display;它可以正常工作。

    我认为它可以正常工作、因为我可以 在屏幕上看到图像。

     

    [IPU1-0] 26.234673 s:
    [IPU1-0] 26.258646 s:捕获:正在创建!!!
    [IPU1-0] 26.258860 s:捕获:VIP1 Slice0 Porta 捕获模式为[8位]!!!
    [IPU1-0] 26.330354 s:捕获:创建完成!!!
    [IPU1-0] 26.330598 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
    [IPU1-0] 26.330872 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
    [IPU1-0] 26.332062 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
    [IPU1-0] 26.333007 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
    [IPU1-0] 26.333190 s:显示:正在创建!!!
    [IPU1-0] 26.333648 s:显示:创建完成!!!
    [IPU1-0] 26.333801 s:PXGRSRC:正在创建!!!
    [IPU1-0] 27.721405 s:GRPXSRC:创建完成!!!
    [IPU1-0] 27.721771 s:显示:正在创建!!!
    [IPU1-0] 27.722229 s:显示:创建完成!!!
    [IPU1-0] 27.722412 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1022
    [IPU1-0] 27.722534 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 253816 B (247KB)
    [IPU1-0] 27.722686 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
    [IPU1-0] 27.722808 s:系统:堆= SR_DDR_Cached @ 0x85703000、总大小= 369086464 B (351 MB)、可用大小= 359409664 B (342 MB)
    [IPU1-0] 27.722991 s:系统:堆= SR_DDR_NON_cached bbbb @ fc00000、总大小= 915712 B (0 MB)、可用大小= 908032 B (0 MB)
    [IPU1-0] 27.727719 s:*** utils:CPU KHz = 20000 kHz ***
    [IPU1-0] 27.732599 s:HDMI_TX:hdmiId.deviceId = 176、hdmiId.deviceProdRevId = 2、hdmiId.hdcpRevTPi = 0、hdmiId.tpireId = 3
    [IPU1-0] 27.732934 s:HDMI_TX:hpdPrms.busError = 2、hpdPrms.hpdEvtPending = 0、hpdPrms.hpdStatus = 4
    [IPU1-0] 27.741871 s:链:传感器正在创建
    [IPU1-0] 27.745257 s:VIDEO_SENSOR:INST0:I2C1:I2C Addr = 0x30
    [IPU1-0] 27.834807 s:VIDEO_SENSOR:在 H 和 V 方向翻转传感器输出
    [IPU1-0] 27.835905 s:VIDEO_SENSOR:VIP 0:DRV ID 1203 (I2C ADDR 0x30):a635:0000:7FA2
    [IPU1-0] 27.836210 s:链:传感器创建... 完成了!!!
    [IPU1-0] 27.836302 s:显示:正在启动!!!
    [IPU1-0] 27.836363 s:显示:开始完成!!!
    [IPU1-0] 27.837400 s:显示:正在启动!!!
    [IPU1-0] 27.837491 s:显示:开始完成!!!
    [IPU1-0] 27.837979 s:捕获:正在启动!!!
    [IPU1-0] 27.839382 s:捕获:开始完成!!!
    [IPU1-0] 27.840267 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]链运行时菜单
    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 0:停止链
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] 1:更改显示通道(仅支持4通道 LVDS + Mosaic 用例)
    [IPU1-0]
    [IPU1-0] p:打印性能统计信息
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]输入选项:
    [IPU1-0]
    [IPU1-1] 27.723540 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
    [IPU1-1] 27.723662 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 255088 B (249KB)
    [DSP1 ] 26.331055 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
    [DSP1 ] 26.331482 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
    [DSP1 ] 26.331635 s:算法:正在创建(algId = 1)!!!
    [DSP1] 26.331726 s:算法:创建完成(algId = 1)!!!
    [DSP1 ] 26.331879 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
    [DSP1 ] 26.331940 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
    [DSP1] 27.724089 s:系统:软件消息框消息池,可用消息计数=1023
    [DSP1 ] 27.724150 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DSP1 ] 27.724211 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000,总大小= 524288 B (512 KB),可用大小= 518776 B (506 KB)
    [DSP2] 27.724516 s:系统:SW Message Box Msg Pool,Free Msg Count = 1023
    [DSP2 ] 27.724577 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [DSP2 ] 27.724638 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 519368 B (507KB)
    [EVE1] 27.725340 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
    [EVE1 ] 27.725614 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
    [EVE1 ] 27.726163 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 257232 B (251KB)
    [IPU1-0] 46.987677 s:
    [IPU1-0] 46.987738 s:CPU [IPU1-0]统计、
    [IPU1-0] 46.987769 s:*********
    [IPU1-0] 46.987830 s:
    [IPU1-0] 46.987891 s:负载:CPU:6.9% HWI:1.2%、SWI:0.4%、低功耗:90.3%
    [IPU1-0] 46.988013 s:
    [IPU1-0] 46.988104 s:LOAD:tsk:IPC_OUT_0:0.4%
    [IPU1-0] 46.988226 s:load:tsk:Capture:0.2%
    [IPU1-0] 46.988318 s:load:tsk:GrpxSrc0:2.3%
    [IPU1-0] 46.988409 s:LOAD:tsk:STAT_COLL:1.4%
    [IPU1-0] 46.988501 s:LOAD:tsk:MISC:1.0%
    [IPU1-0] 46.988592 s:
    [IPU1-0] 46.988623 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1022
    [IPU1-0] 46.988714:
    [IPU1-0] 46.988745 s:系统:Sempahores 对象、1024个空闲单元中的107个
    [IPU1-0] 46.988836 s:系统:任务对象,100个中的12个可用
    [IPU1-0] 46.988928 s:系统:时钟对象,100个中的96个可用
    [IPU1-0] 46.989019 s:系统:Hwi 对象,100个中的87个可用
    [IPU1-0] 46.989080 s:
    [IPU1-0] 46.989111 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 253816 B (247KB)
    [IPU1-0] 46.989294 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、自由大小= 0B (0KB)
    [IPU1-0] 46.989416 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x85703000、总大小= 369086464 B (351MB)、可用大小= 359409664 B (342MB)
    [IPU1-0] 46.989568 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ bbbfc00000、总大小= 915712 B (0 MB)、可用大小= 908032 B (0 MB)
    [IPU1-0] 46.989751:
    [IPU1-0] 46.989782 s:
    [IPU1-0] 46.9812 s:CPU [IPU1-1]统计、
    [IPU1-0] 46.98973 s:*********
    [IPU1-0] 46.989934 s:
    [IPU1-0] 46.989995 s:负载:CPU:0.8% HWI:0.4%、SWI:0.2%、低功耗:90.3%
    [IPU1-0] 46.990117 s:
    [IPU1-0] 46.990209 s:负载:tsk:miscs:0.2%
    [IPU1-0] 46.990300 s:
    [IPU1-0] 46.990331 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1022
    [IPU1-0] 46.990422 s:
    [IPU1-0] 46.990453 s:系统:Sempahores 对象、411 of 1024免费
    [IPU1-0] 46.990544 s:系统:任务对象,100个中的38个可用
    [IPU1-0] 46.990605 s:系统:时钟对象,100个中的99个空闲
    [IPU1-0] 46.990819 s:系统:Hwi 对象,100个中的99个可用
    [IPU1-0] 46.990880 s:
    [IPU1-0] 46.990941 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 255088 B (249KB)
    [IPU1-0] 46.991093 s:
    [IPU1-0] 46.991124 s:
    [IPU1-0] 46.991154 s:CPU [DSP1]统计信息、
    [IPU1-0] 46.991215 s:*********
    [IPU1-0] 46.991276 s:
    [IPU1-0] 46.991307 s:负载:CPU:0.7% HWI:0.2%、SWI:0.1%、低功耗:98.3%
    [IPU1-0] 46.991459 s:
    [IPU1-0] 46.991490 s:加载:tsk:system_TSK_multi_MBX:0.2%
    [IPU1-0] 46.991581 s:负载:tsk:MISC:0.2%
    [IPU1-0] 46.991703 s:
    [IPU1-0] 46.991734 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1022
    [IPU1-0] 46.991825 s:
    [IPU1-0] 46.991856 s:系统:Sempahores 对象、424个(1024个)空闲
    [IPU1-0] 46.991947 s:系统:任务对象,100的91个空闲
    [IPU1-0] 46.992008 s:系统:时钟对象,98个,100个空闲
    [IPU1-0] 46.992100 s:系统:Hwi 对象,100个空闲
    [IPU1-0] 46.992191 s:
    [IPU1-0] 46.992252 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
    [IPU1-0] 46.992435 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 518776 B (506KB)
    [IPU1-0] 46.992588 s:
    [IPU1-0] 46.992649 s:
    [IPU1-0] 46.992679 s:CPU [DSP2]统计信息、
    [IPU1-0] 46.992740 s:*********
    [IPU1-0] 46.992801 s:
    [IPU1-0] 46.992832 s:负载:CPU:0.3% HWI:0.1%、SWI:0.0%、低功耗:98.8%
    [IPU1-0] 46.992984 s:
    [IPU1-0] 46.993045 s:load:tsk:miscs:0.2%
    [IPU1-0] 46.993106 s:
    [IPU1-0] 46.993167 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1022
    [IPU1-0] 46.993228 s:
    [IPU1-0] 46.993259 s:系统:Sempahores 对象、425个(1024个)空闲
    [IPU1-0] 46.993350 s:系统:任务对象,100的91个空闲
    [IPU1-0] 46.993442 s:系统:时钟对象,100的99个空闲
    [IPU1-0] 46.993533 s:系统:Hwi 对象,100个空闲
    [IPU1-0] 46.993594 s:
    [IPU1-0] 46.993655 s:系统:堆= LOCAL @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、自由大小= 227264 B (221KB)
    [IPU1-0] 46.993808 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 519368 B (507KB)
    [IPU1-0] 46.993960 s:
    [IPU1-0] 46.994021 s:
    [IPU1-0] 46.994052 s:CPU [EVE1]统计信息、
    [IPU1-0] 46.994113 s:*********
    [IPU1-0] 46.994174 s:
    [IPU1-0] 46.994204 s:负载:CPU:0.7% HWI:0.1%、SWI:0.1%、低功耗:95.0%
    [IPU1-0] 46.994357 s:
    [IPU1-0] 46.994387 s:负载:tsk:系统:0.2%
    [IPU1-0] 46.994479 s:load:tsk:miscs:0.3%
    [IPU1-0] 46.994540 s:
    [IPU1-0] 46.994601 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1022
    [IPU1-0] 46.994692 s:
    [IPU1-0] 46.994723 s:系统:Sempahores 对象、426 of 1024免费
    [IPU1-0] 46.994814 s:系统:任务对象,92个,100个空闲
    [IPU1-0] 46.994906 s:系统:时钟对象,100的99个空闲
    [IPU1-0] 46.994967 s:系统:Hwi 对象,100个中的99个可用
    [IPU1-0] 46.995058 s:
    [IPU1-0] 46.995089 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
    [IPU1-0] 46.995241 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 257232 B (251KB)
    [IPU1-0] 46.995394 s:
    [IPU1-0] 46.995516 s:
    [IPU1-0] 46.995577 s:utils_PRCM_stats:当前温度、
    [IPU1-0] 46.995760 s:
    [IPU1-0] 46.995821 s:电压轨||电流温度最小值-最大值
    [IPU1-0] 46.995882 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 46.995973 s:PMHAL_PRCM_VD_CORE ||[45.200、45.600]
    [IPU1-0] 46.996065 s:
    [IPU1-0] 46.996492 s:
    [IPU1-0] 46.996766 s:Statistics Collector、
    [IPU1-0] 46.996827 s:
    [IPU1-0] 46.996888 s:统计平均数据峰值数据
    [IPU1-0] 46.996949 s:收集器 Mb/s
    [IPU1-0] 46.997010 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 46.997102 s:SCI_EMIF_SYS | 299.512144 375.532280
    [IPU1-0] 46.997193 s:SCI_IPU | 5.145599 32.67599
    [IPU1-0] 46.997315 s:SCI_DSP1_MDMA | 1.901779 21.982810
    [IPU1-0] 46.997407 s:SCI_DSP2_MDMA | 0.330529 11.628223
    [IPU1-0] 46.997498 s:SCI_DSS | 248.476300 260.763629
    [IPU1-0] 46.997620 s:SCI_MMU | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 46.997742 s:SCI_EDMA_TC0_RD | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 46.997864 s:SCI_EDMA_TC0_WR | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 46.997956 s:SCI_VIP_P1 | 12.438632 13.127548
    [IPU1-0] 46.998047 s:SCI_VIP_P2 | 29.013637 30.387370
    [IPU1-0] 46.998139 s:SCI_ISS_RT | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 46.998261 s:SCI_ISS_NRT2 | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 46.998352 s:SCI_EVE_P1 | 2.542499 18.948630
    [IPU1-0] 46.998444 s:SCI_EVE_P2 | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 46.998535 s:SCI_GMAC_SW | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 46.998657 s:SCI_ISS_NRT1 | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 46.998749 s:SCI_DSP2_CFG | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 46.998840 s:SCI_DSP2_EDMA | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 46.998932 s:SCI_OCMC_RAM | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 46.999023 s:SCI_DSP1_CFG | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 46.999145 s:SCI_DSP1_EDMA | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 46.999237 s:SCI_GPMC | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 46.999328 s:SCI_MCASP | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 46.999420 s:SCI_EDMA_TC1_RD | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 46.999511 s:SCI_EDMA_TC1_WR | 0.000000 0.000000
    [IPU1-0] 47.099676 s:
    [IPU1-0] 47.099737:
    [IPU1-0] 47.099829 s:
    [IPU1-0] 47.099859 s:### CPU [IPU1-0]、LinkID [68]、
    [IPU1-0] 47.099920 s:
    [IPU1-0] 47.099981 s:[捕捉]链路统计、
    [IPU1-0] 47.100042秒:********
    [IPU1-0] 47.100103 s:
    [IPU1-0] 47.100134 s:经历时间= 19165毫秒
    [IPU1-0] 47.100195 s:
    [IPU1-0] 47.100225 s:新数据记录= 30.0fps
    [IPU1-0] 47.100317 s:获取全缓冲器 CB = 30.5fps
    [IPU1-0] 47.100378 s:放入空 buf CB = 30.5fps
    [IPU1-0] 47.100439 s:驱动程序/通知 CB = 30.0 fps
    [IPU1-0] 47.100530 s:
    [IPU1-0] 47.100561 s:输入统计、
    [IPU1-0] 47.100591 s:
    [IPU1-0] 47.100774 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 47.100835 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 47.100927秒:---------------
    [IPU1-0] 47.100988 s:0 | 30。 5 0。 0 0 0。 0 30. 5.
    [IPU1-0] 47.101110:
    [IPU1-0] 47.101140 s:输出统计、
    [IPU1-0] 47.101201 s:
    [IPU1-0] 47.101232 s:通道|输出|输出|输出压降|输出用户压降
    [IPU1-0] 47.101323秒:| ID | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 47.101384 s:---------------
    [IPU1-0] 47.101445 s:0 | 0 30。 5 0。 0 0 0。 0
    [IPU1-0] 47.101567 s:
    [IPU1-0] 47.101598 s:[捕捉]延迟、
    [IPU1-0] 47.101689 s:****
    [IPU1-0] 47.101720 s:
    [IPU1-0] 47.101811 s:
    [IPU1-0] 47.101872 s:### CPU [IPU1-0]、LinkID [0]、
    [IPU1-0] 47.101933 s:
    [IPU1-0] 47.101964 s:[ IPC_OUT_0 ]链路统计、
    [IPU1-0] 47.102025 s:********
    [IPU1-0] 47.102086 s:
    [IPU1-0] 47.102116 s:经历时间= 19167 msec
    [IPU1-0] 47.102208 s:
    [IPU1-0] 47.102238 s:新数据记录= 30.5fps
    [IPU1-0] 47.102299 s:发布数据记录= 30.5fps
    [IPU1-0] 47.102391 s:驱动程序/通知 CB = 130.6 fps
    [IPU1-0] 47.102452 s:
    [IPU1-0] 47.102482 s:输入统计、
    [IPU1-0] 47.102543 s:
    [IPU1-0] 47.102574 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 47.102665 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 47.102726 s:---------------
    [IPU1-0] 47.102818 s:0 | 30。 5 0。 0 0 0。 0 30. 5.
    [IPU1-0] 47.102940 s:
    [IPU1-0] 47.102970 s:输出统计、
    [IPU1-0] 47.103031 s:
    [IPU1-0] 47.103062 s:通道|输出|输出|输出压降|输出用户压降
    [IPU1-0] 47.103123 s:| ID | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 47.103214 s:---------------
    [IPU1-0] 47.103275 s:0 | 0 30。 5 0。 0 0 0。 0
    [IPU1-0] 47.103397 s:
    [IPU1-0] 47.103428 s:[ IPC_OUT_0 ]延迟、
    [IPU1-0] 47.103550 s:****
    [IPU1-0] 47.103611 s:本地链路延迟:平均= 6us,最小= 0us,最大= 31us,
    [IPU1-0] 47.103733秒:源链路延迟:平均= 76us,最小值= 61us,最大值= 122us,
    [IPU1-0] 47.103855 s:
    [IPU1-0] 47.603733 s:
    [IPU1-0] 47.603794 s:### CPU [ DSP1]、LinkID [10]、
    [IPU1-0] 47.603855 s:
    [IPU1-0] 47.603916 s:[ IPC_IN_0]链路统计、
    [IPU1-0] 47.603977 s:******
    [IPU1-0] 47.604038 s:
    [IPU1-0] 47.604068 s:经历时间= 19669毫秒
    [IPU1-0] 47.604129 s:
    [IPU1-0] 47.604160 s:获取全缓冲 CB = 30.4fps
    [IPU1-0] 47.604251s:放入空 buf CB = 30.4fps
    [IPU1-0] 47.604312 s:驱动程序/通知 CB = 29.99 fps
    [IPU1-0] 47.604373 s:
    [IPU1-0] 47.604404 s:输入统计、
    [IPU1-0] 47.604465 s:
    [IPU1-0] 47.604495 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 47.604587秒:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 47.604678 s:---------------
    [IPU1-0] 47.604739 s:0 | 30。 4 0。 0 0 0。 0 30. 4.
    [IPU1-0] 47.604861 s:
    [IPU1-0] 47.604922 s:输出统计、
    [IPU1-0] 47.604953 s:
    [IPU1-0] 47.605014 s:通道|输出|输出|输出压降|输出用户压降
    [IPU1-0] 47.605075 s:| ID | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 47.605136 s:---------------
    [IPU1-0] 47.605197 s:0 | 0 30。 4 0。 0 0 0。 0
    [IPU1-0] 47.605319 s:
    [IPU1-0] 47.605349 s:[ IPC_IN_0]延迟、
    [IPU1-0] 47.605410 s:****
    [IPU1-0] 47.605471 s:本地链路延迟:平均= 8us,最小= 0us,最大= 31us,
    [IPU1-0] 47.605563 s:源链路延迟:平均= 188us,最小值= 152us,最大值= 306us,
    [IPU1-0] 47.605776 s:
    [IPU1-0] 47.605898 s:
    [IPU1-0] 47.605929 s:### CPU [DSP1]、LinkID [49]、
    [IPU1-0] 47.605990 s:
    [IPU1-0] 47.6020 s:[ALG_COLORTOGGRAY]链路统计、
    [IPU1-0] 47.606112 s:********
    [IPU1-0] 47.606173 s:
    [IPU1-0] 47.606203 s:经历时间= 19671毫秒
    [IPU1-0] 47.606325 s:
    [IPU1-0] 47.606356 s:在 buf 误差计数= 591帧
    [IPU1-0] 47.606417 s:新数据恢复= 29.99 fps
    [IPU1-0] 47.606508 s:
    [IPU1-0] 47.606539 s:输入统计、
    [IPU1-0] 47.606569 s:
    [IPU1-0] 47.606630 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 47.606722 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 47.606783 s:---------------
    [IPU1-0] 47.606874 s:0 | 30。 4 0。 0 0 0。 0 0 0。 0
    [IPU1-0] 47.606996 s:
    [IPU1-0] 47.607027 s:输出统计、
    [IPU1-0] 47.607088 s:
    [IPU1-0] 47.607118 s:通道|输出|输出|输出压降|输出用户压降
    [IPU1-0] 47.607179 s:| ID | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 47.607240 s:---------------
    [IPU1-0] 47.607332 s:
    [IPU1-0] 47.607362 s:[ALG_COLORTOGGRAY]延迟、
    [IPU1-0] 47.607423 s:****
    [IPU1-0] 47.607484 s:
    [IPU1-0] 47.607576s:
    [IPU1-0] 47.607606 s:### CPU [ DSP1]、LinkID [0]、
    [IPU1-0] 47.607698 s:
    [IPU1-0] 47.607728 s:[ IPC_OUT_0 ]链路统计、
    [IPU1-0] 47.607789 s:******
    [IPU1-0] 47.607850 s:
    [IPU1-0] 47.607881 s:经历时间= 21276毫秒
    [IPU1-0] 47.607972 s:
    [IPU1-0] 47.608003 s:驱动程序/通知 CB = 92.87 fps
    [IPU1-0] 47.608064 s:
    [IPU1-0] 47.608094 s:输入统计、
    [IPU1-0] 47.608155 s:
    [IPU1-0] 47.608186 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 47.608247 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 47.6083838 s:---------------
    [IPU1-0] 47.608399:
    [IPU1-0] 47.608460 s:输出统计、
    [IPU1-0] 47.608491 s:
    [IPU1-0] 47.608521 s:通道|输出|输出|输出压降|输出用户压降
    [IPU1-0] 47.608613 s:| ID | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 47.608674 s:---------------
    [IPU1-0] 47.608765 s:
    [IPU1-0] 47.608796 s:[IPC_OUT_0]延迟、
    [IPU1-0] 47.608887 s:****
    [IPU1-0] 47.608948 s:
    [IPU1-0] 48.108735 s:
    [IPU1-0] 48.108796 s:### CPU [IPU1-0]、LinkID [10]、
    [IPU1-0] 48.108918 s:
    [IPU1-0] 48.108948 s:[ IPC_IN_0]链接统计、
    [IPU1-0] 48.109070秒:********
    [IPU1-0] 48.109131 s:
    [IPU1-0] 48.109162 s:经过的时间= 21776 msec
    [IPU1-0] 48.109223 s:
    [IPU1-0] 48.109253 s:
    [IPU1-0] 48.109284 s:输入统计、
    [IPU1-0] 48.109345 s:
    [IPU1-0] 48.109375 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 48.109467 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 48.109528 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 48.109589 s:
    [IPU1-0] 48.109650 s:输出统计、
    [IPU1-0] 48.109711 s:
    [IPU1-0] 48.109741 s:CH | OUT | OUT DROP | OUT USER DROP
    [IPU1-0] 48.109833 s:| ID | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 48.109894 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 48.109955 s:
    [IPU1-0] 48.110016 s:[ IPC_IN_0]延迟、
    [IPU1-0] 48.110046 s:****
    [IPU1-0] 48.110107 s:
    [IPU1-0] 48.110199 s:
    [IPU1-0] 48.110229 s:### CPU [IPU1-0]、LinkID [71]、
    [IPU1-0] 48.110321 s:
    [IPU1-0] 48.110351 s:[显示]链路统计、
    [IPU1-0] 48.110443 s:********
    [IPU1-0] 48.110504 s:
    [IPU1-0] 48.110565 s:经过时间= 21777毫秒
    [IPU1-0] 48.110626 s:
    [IPU1-0] 48.110656 s:
    [IPU1-0] 48.110809 s:输入统计、
    [IPU1-0] 48.110870 s:
    [IPU1-0] 48.110900 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 48.110961 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 48.111053 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 48.111114 s:
    [IPU1-0] 48.111145 s:输出统计、
    [IPU1-0] 48.111206 s:
    [IPU1-0] 48.111236 s:CH | OUT | OUT DROP | OUT USER DROP
    [IPU1-0] 48.111297 s:| ID | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 48.111389 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 48.111450 s:
    [IPU1-0] 48.111480 s:[显示]延迟、
    [IPU1-0] 48.111541 s:****
    [IPU1-0] 48.111602 s:
    [IPU1-0] 48.111633 s:显示下溢计数= 0
    [IPU1-0] 48.111724 s:
    [IPU1-0] 48.111785 s:CPU [IPU1-0]、LinkID [23]、链接统计信息不可用!
    [IPU1-0] 48.111907 s:
    [IPU1-0] 48.111938 s:### CPU [IPU1-0]、LinkID [72]、
    [IPU1-0] 48.112029 s:
    [IPU1-0] 48.112060 s:[显示]链路统计、
    [IPU1-0] 48.112121 s:********
    [IPU1-0] 48.112182 s:
    [IPU1-0] 48.112212 s:经过的时间= 20274 msec
    [IPU1-0] 48.112273 s:
    [IPU1-0] 48.112304 s:驱动程序/通知 CB = 60.2 fps
    [IPU1-0] 48.112395 s:
    [IPU1-0] 48.112426 s:输入统计、
    [IPU1-0] 48.112456 s:
    [IPU1-0] 48.112517 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 48.112578 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 48.112639 s:-------------------------------------------------------
    [IPU1-0] 48.112731 s:0 | 0。 4 0。 0 0 0。 0 0 0。 4.
    [IPU1-0] 48.112883 s:
    [IPU1-0] 48.112914 s:[显示]延迟、
    [IPU1-0] 48.112975 s:****
    [IPU1-0] 48.113005 s:本地链路延迟:平均= 30us,最小= 30us,最大= 30us,
    [IPU1-0] 48.113127 s:源链路延迟:平均值= 115751us,最小值= 115751us,最大值= 115751us,
    [IPU1-0] 48.113249 s:
    [IPU1-0] 48.113280 s:显示下溢计数= 0
    [IPU1-0] 48.113341 s:
    [IPU1-0] 48.612761 s:
    [IPU1-0]
    [IPU1-0]================================
    [IPU1-0]链运行时菜单
    [IPU1-0]================================

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从下面的统计数据中提取的日志

    [IPU1-0] 47.099859 s:### CPU [IPU1-0]、LinkID [68]、
    [IPU1-0] 47.099920 s:
    [IPU1-0] 47.099981 s:[捕捉]链路统计、
    [IPU1-0] 47.100042秒:********
    [IPU1-0] 47.100103 s:
    [IPU1-0] 47.100134 s:经历时间= 19165毫秒
    [IPU1-0] 47.100195 s:
    [IPU1-0] 47.100225 s:新数据记录= 30.0fps
    [IPU1-0] 47.100317 s:获取全缓冲器 CB = 30.5fps
    [IPU1-0] 47.100378 s:放入空 buf CB = 30.5fps
    [IPU1-0] 47.100439 s:驱动程序/通知 CB = 30.0 fps
    [IPU1-0] 47.100530 s:
    [IPU1-0] 47.100561 s:输入统计、
    [IPU1-0] 47.100591 s:
    [IPU1-0] 47.100774 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 47.100835 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 47.100927秒:---------------
    [IPU1-0] 47.100988 s:0 | 30。 5 0。 0 0 0。 0 30. 5.
    [IPU1-0] 47.101110:
    [IPU1-0] 47.101140 s:输出统计、
    [IPU1-0] 47.101201 s:
    [IPU1-0] 47.101232 s:通道|输出|输出|输出压降|输出用户压降
    [IPU1-0] 47.101323秒:| ID | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 47.101384 s:---------------
    [IPU1-0] 47.101445 s:0 | 0 30。 5 0。 0 0 0。 0
    [IPU1-0] 47.101567 s:
    [IPU1-0] 47.101598 s:[捕捉]延迟、
    [IPU1-0] 47.101689 s:****
    [IPU1-0] 47.101720 s:
    [IPU1-0] 47.101811 s:

    ----------------------------------------------------

    [IPU1-0] 47.605776 s:
    [IPU1-0] 47.605898 s:
    [IPU1-0] 47.605929 s:### CPU [DSP1]、LinkID [49]、
    [IPU1-0] 47.605990 s:
    [IPU1-0] 47.6020 s:[ALG_COLORTOGGRAY]链路统计、
    [IPU1-0] 47.606112 s:********
    [IPU1-0] 47.606173 s:
    [IPU1-0] 47.606203 s:经历时间= 19671毫秒
    [IPU1-0] 47.606325 s:
    [IPU1-0] 47.606356 s:在 buf 误差计数= 591帧
    [IPU1-0] 47.606417 s:新数据恢复= 29.99 fps
    [IPU1-0] 47.606508 s:
    [IPU1-0] 47.606539 s:输入统计、
    [IPU1-0] 47.606569 s:
    [IPU1-0] 47.606630 s:CH | In Recv | In Drop | In User Drop | In Process
    [IPU1-0] 47.606722 s:| FPS | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 47.606783 s:---------------
    [IPU1-0] 47.606874 s:0 | 30。 4 0。 0 0 0。 0 0 0。 0
    [IPU1-0] 47.606996 s:
    [IPU1-0] 47.607027 s:输出统计、
    [IPU1-0] 47.607088 s:
    [IPU1-0] 47.607118 s:通道|输出|输出|输出压降|输出用户压降
    [IPU1-0] 47.607179 s:| ID | FPS | FPS | FPS
    [IPU1-0] 47.607240 s:---------------
    [IPU1-0] 47.607332 s:
    [IPU1-0] 47.607362 s:[ALG_COLORTOGGRAY]延迟、
    [IPU1-0] 47.607423 s:****
    [IPU1-0] 47.607484 s:
    [IPU1-0] 47.607576s:

    而且很清楚  

    捕获在30 FPS 速率下进行、并处理帧到下一个链路

    但是、色灰色算法以30 FPS 的速度接收帧、但无法进一步处理帧

    因此、您不会看到任何显示

    如果 algId 设置为  algorith_link_DSP_ALG_COLORTOGGRAY、您是否可以检查用例?

    您能否确认是否在 SDK 站点中进行了任何修改?

    此致

    Suryamani Jena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Suryamani、

    就像您说的那样、我将 algid 设置为 algorith_link_dsp_alG_COLORTOGRAY。 不正确吗?

    2.我对 ColorToGray AlgorithmLink 所做的唯一修改是取消了 dataformat check 语句。 我删除的代码如下所示。

    dataFormat = System_Link_Ch_Info_Get_Flag_Data_Format (
    linkInfo.queInfo[prepLinkQueId].chInfo[channelId].flags);
    utils_assert (dataFormat = system_DF_YUV422I_YUYV);

    此外、我使用的 SDK 版本是 processor_sdk_vision_03_03_00_00。 发布于2018年4月8日

    3.根据您在上次答复中所说的内容,ColorToGray AlgorithmLink 已收到30 FPS,但由于某些未知原因,它无法处理接收到的帧,然后将其转至下一步(显示)。

    我想看看方法  Int32 AlgorithmLink_ColorToGrayProcess (void * pObj)

    任何想法都将受到赞赏、

    谢谢、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能告诉我们您正在使用的 VSDK 版本吗?
    此外、请分享用例流程。

    请检查以下主题中是否有关于色带帮助的内容?

    e2e.ti.com/.../2392743
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prasad、您好!

    我使用的 VSDK 版本是 PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00、这是2018年4月8日发布的最新版本。

    用例流程类似于以下信息

    UseCase:chains_newUsecase

    Capture -> Alg_ColorToGray (DSP1)-> Display_Video
    GrpxSrc -> Display_GRPX

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否安装了以前的 SDK (3.2或3.1)?
    如果您也发现问题、可以尝试一下吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试过 SDK 3.1、它可以正常工作、我的意思是至少我可以在屏幕上看到彩色图像、即使它不是灰色的。

    因此、我比较了3.1和3.3之间的插件 AlgorithmColorToGray、我发现 SDK 3.3在 colorToGreyLink_algPlugin.c 中包含额外的代码

    内容。 如您所见、由于我的输入数据格式为  system_DF_YUV420SP_UV。 因此、我不会从 AlgorithmColorToGray Link 获取任何输出图像。

     

    if (dataFormat!= system_DF_YUV422I_YUYV)

    bufDropFlag =真;

    linkStatsInfo->linkStats.inBufErrorCount++;

    其他

    (笑声)

    还有一件事我需要你的帮助。

    如何从"Capture"中更改格式并调整其大小

    e.x。我需要  system_DF_RGB24_888和数据格式,并将其大小调整为144*96

    我尝试修改 captureLink.h 中的一条语句、就像以下代码一样、以测试 Capture 中的数据格式更改、但它不起作用。

    请为我提供有关从 CaptureLink 更改数据格式和大小的提示。

    谢谢、

    此致、

    韩升陆

    静态内联空 CaptureLink_CreateParams_Init (CaptureLink_CreateParams * pPrm)

    /* MISRA.ONEDEFRULE.FUNC
    * MISRAC_2004规则8.5
    *头文件中的函数定义
    * KW 州:推迟->弃权->按案例分类
    * MISRAC_弃权 声明:此函数将创建时间参数初始化为默认值。
    *在头文件中定义此项有助于维护。
    *
    uint32 i、streamId;
    CaptureLink_VipInstParams *pInstPrm;
    CaptureLink_InParams *pInprms;
    CaptureLink_OutParams *pOutprms;
    CaptureLink_VipScParams *pScPrms;
    CaptureLink_VipPortConfig *pPortCfg;

    memset (pPrm、0、sizeof (CaptureLink_CreateParams));

    pPrm->numVipInst = 1U;
    pPrm->numDssWbInst = 0U;

    对于(I = 0U;I < SYSTEM_CAPTURE_VIP_INST_MAX;I++)

    pInstPrm =&pPrm->vipInst[i];
    pInstPrm->vipInstId = i;
    pInstPrm->videoIfMode = SYSTEM_VIFM_SCH_DS_HSYNC_VSYNC;
    pInstPrm->videoIfWidth = SYSTEM_VIFW_8BIT;
    pInstPrm->bufCaptMode = system_CAPT_BCM_LAST_FRM_REPEAT;
    pInstPrm->numStream = 1U;

    pInprms =&pInstPrm->inParams;

    pInprms->width = 1280U;
    pInprms->height = 720U;
    //pInprms->dataFormat = system_DF_YUV422P;

    pInprms->dataFormat = system_DF_RGB24_888;

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShengHan、

    由于 ALGO 中的以下语句、我认为当您使用 VSDK3.3运行用例时应该得到断言。 插件

        dataFormat = System_Link_Ch_Info_Get_Flag_Data_Format (

               linkInfo.queInfo[prepLinkQueId].chInfo[channelId].flags);

        utils_assert (dataFormat = system_DF_YUV422I_YUYV);

    2. 要查看3.2的彩色图像,请阅读下面的答复。 基本上、在彩色插件中  、仅支持 SYSTEM_DF_YUV422I_YUV、而对于所有其他插件、只需转发帧即可。 在 VSDK3.3中、我们添加了输入格式检查、仅当输入格式为 SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV 时、我们才会处理该帧、否则将其丢弃、并在 CREATE 函数中置为有效。

    https://e2e.ti.com/support/arm/automotive_processors/f/1021/p/650683/2395985#2395985

    3.是否要将 SYSTEM_DF_RGB24_888与 ALG 配色配合使用? 该算法 目前不支持任何格式、但 SYSTEM_DF_YUV422I_YUYV。

    如果您想将 RGB 格式与此插件一起使用、您可能需要对其进行修改以支持该格式。

        dataFormat = System_Link_Ch_Info_Get_Flag_Data_Format (            linkInfo.queInfo[prepLinkQueId].chInfo[channelId].flags);     utils_assert (dataFormat = system_DF_YUV422I_YUYV);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!
    感谢您的帮助、我发现了 COMPLETER_LINK_DSP_ALG_COLORTOGGRAY 版本3_1和3_3之间的区别。
    真正需要做的是调整输入视频的大小、然后将格式更改为 SYSTEM_DF_RGB24_888。
    您对此有什么建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 ISS 寄存器链接或 DSS WB M2M 链接将输入映像下调至较小的分辨率。  

    但对于格式转换、您必须使用 DSS WB M2M 链接。 没有其他方法。

    建议使用 DSS WB M2M 链路进行格式转换和向下扩展。

    Rgds、

    Brijesh