请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具/软件:Linux
AM335x 具有3个 PWMSS。
如果中的 eCAP 使用了 PAWM 模式、是否可以从同一 PWMSS 中包含的 ePWM 输出信号?
如果可能、请告诉我如何与基于 Linux 的处理器 SDK 配合使用(如果您有示例代码)。
此致、
库吉·西加塔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Linux
AM335x 具有3个 PWMSS。
如果中的 eCAP 使用了 PAWM 模式、是否可以从同一 PWMSS 中包含的 ePWM 输出信号?
如果可能、请告诉我如何与基于 Linux 的处理器 SDK 配合使用(如果您有示例代码)。
此致、
库吉·西加塔