This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:PWMSS 的使用

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/678224/linux-am3352-pwmss-usage

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

AM335x 具有3个 PWMSS。
如果中的 eCAP 使用了 PAWM 模式、是否可以从同一 PWMSS 中包含的 ePWM 输出信号?
如果可能、请告诉我如何与基于 Linux 的处理器 SDK 配合使用(如果您有示例代码)。

此致、

库吉·西加塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    处理器 SDK PWM 驱动程序在 以下位置进行介绍:processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_PWM_User's_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用具有相同 PWMSS 的 eCAP 的 PAWM 和 ePWM 输出每个波?

    此致、
    库吉·西加塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、ePWM 和 eCAP 是 PWMSS 内的不同子模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    是否可以使用您教授的 wiki 上的 Linux 驱动程序(eHRPWM 驱动程序/eCAP 驱动程序)同时发出每个波形?
    我对排除控制感到关切。

    此致、
    库吉·西加塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishigata-San、

    我相信您应该能够独立访问每个引脚。 该文档仅显示一个引脚、但当您启用另一个实例时、我相信您应该能够单独使用它。

    如果出于某种原因、这不能满足您的预期、您可以始终开发一个非常简单的驱动程序、该驱动程序应该能够轻松实现。