This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EG:2D 环视校准已检查图案尺寸问题

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677111/tda2eg-2d-surround-view-calibration-checkered-pattern-size-issue

器件型号:TDA2EG

你(们)好

  我正在校准2D 环视、 在玩具模型上得到了一个不错的几何对齐结果。

  现在、我正在尝试在比 玩具模型汽车大得多的真实车辆上校准它。

  根据"VisionSDK_UserGuide_2D_SurroundView_Demo.pdf" 、在玩具模型车的校准中 、Checked Pattern 的打印尺寸为 A4。 我的问题是、如果我想在真实 车辆上校准、校验图案的打印尺寸应该是多少?  

谢谢

Xuanbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2D 环视图尚未针对真实汽车进行测试。 而是为真实的3D 环视使用了另一个图表。 (请参阅 VisionSDK_UserGuide_3D_SurroundView_TDA3xx_Demo.pdf)。 我们的真实汽车图表大小约为1.75米 x 1.75米。但其大小应取决于汽车尺寸和鱼眼摄像机设置。

    对于此新图表、在线校准用例可以生成2D 环视的透视矩阵。 (遗憾的是、没有使用新图表生成2D 透视图的离线工具)

    如 e2e.ti.com/.../677475中所述、2D 环视中的运行时间校准将微调透视矩阵、以实现微小的摄像头抖动。 使用此新图表、运行时校准可能成功、也可能失败。 由于在发生故障时使用初始透视图矩阵、因此即使运行时校准失败、也应该可以使用该矩阵。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 权多英

       您是说整个图表的大小是 1.75米 x 1.75米吗? 或每个角的黑色方形为1.75*1.75米。

       假设真实车辆的尺寸为4.6*1.7*1.4米,我认为我们不能将真实车辆放在图表的中心,尺寸为1.75m x 1.75米。

    谢谢

    Xuanbo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xuanbo、

    是的、每个角的黑色方形为1.75m x 1.75m。 您需要其中四个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,权多英

    好的,我明白了~我会尝试你建议的图表。

    谢谢
    Xuanbo