This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:DSP_LDO_EN 引脚问题

Guru**** 2996880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677724/tms320c5517-dsp_ldo_en-pin-question

器件型号:TMS320C5517

您好!

我想以200MHz 的频率运行 C5517、因此我要使用外部电源以1.4V 的电压驱动 CVDD。 数据表显示、在这种情况下、我应该将 DSP_LDO_EN\连接到 LDOI 以有效地禁用 DSDP_LDO。

我不使用 DSP_LDOO、但仍希望保持 DSP_LDO 处于启用状态(将 DSP_LDO_EN\连接到 GND)。 这样做的原因是使内部电压监控保持启用状态、同时仍使内部 POWERGOOD 和'ED 具有复位功能。 我怀疑这样做可能会有功耗劣势、但在这种情况下、这是一个令人严重担忧的问题。 这对我来说似乎还可以、但我想先获得建议。 这是正常的运行模式吗?

这是我的接线看起来的样子

来自外部源的 CVDD = 1.4V

LDOI = 3.3V

DSP_LDO_EN\= 0V (接地)、启用

DSP_LDOO =连接到一个10uF 电容器接地

CVDDRTC = 1.4V (与 CVDD 相同的外部电源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]这样做的原因是使内部电压监控保持启用状态、同时仍使内部 POWERGOOD 和'ED 具有复位功能[/引用]
    请注意、当 LDO 被禁用时、器件的内部复位信号仍会作为 RESET 引脚和内部 POWERGOOD 信号的逻辑与生成。
    此外、正如您所说的、这可能是一个功耗劣势。

    除此之外,我觉得还可以 但是、我正在让设计团队确认/纠正我的理解。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是正确的、但在内部 LDO 被禁用时、POWERGOOD 被保持在高电平、因此不执行任何操作。 我想现在要想到的后续问题是、如果我提供外部1.4V 电压、但让内部 LDO 保持启用状态、那么是否监控1.4V 电压、从而产生 POWERGOOD?

    这里的想法是、我们是否可以在我们的外部1.4V 电源上获得电压监控?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brad、您好!

    内部上电复位监控 DSP_LDOO、而不是 CVDD。 当 DSP_LDOO 超过大约1V 时、它释放其内部复位。

    随着电压随带隙变化、这些 LDO 的斜升速度非常慢。 通过一个内部320kohm 电阻器为外部电容器 BG_CAP (0.1uF)充电至其0.72V 的目标、带隙缓慢斜升。 因此、它在大约100ms 内完全充电、但 POR 在大约75ms 后(冷充电后)被释放。

    要监控1.4V CVDD 电源、需要使用外部电压监控器。

    希望这对您有所帮助、
    标记