请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 工具/软件:Linux
您好、查姆斯、
我对 VOUT1 VSYNC、HSYNC 设置有疑问。
现在、它使用 DTS 进行设置。
进行设置
------------------
面板正时{
时钟频率=<65000000>;
hactive =<1024>;
vactive =<768>;
前沿=<24>;
后沿=<160>;
HSYNC-LEN =<136>;
垂直前沿=<3>;
后沿=<29>;
vsync-len =<6>;
HSYNC-ACTIVE =<1>;
vsync-active =<1>;
停用=<1>;
像素时钟激活=<1>;
};
------------------
例如。
执行此函数后、DISPC_Timing_V1寄存器是否已设置?
此致、
新吉宇田