This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5718:VSYNC 和 HSYNC 配置

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677936/linux-am5718-vsync-and-hsync-configuration

器件型号:AM5718

工具/软件:Linux

您好、查姆斯、

我对 VOUT1 VSYNC、HSYNC 设置有疑问。

现在、它使用 DTS 进行设置。

进行设置  
------------------
面板正时{

时钟频率=<65000000>;

hactive =<1024>;
vactive =<768>;

前沿=<24>;
后沿=<160>;
HSYNC-LEN =<136>;
垂直前沿=<3>;
后沿=<29>;
vsync-len =<6>;
HSYNC-ACTIVE =<1>;
vsync-active =<1>;
停用=<1>;
像素时钟激活=<1>;
};

------------------
例如。
 执行此函数后、DISPC_Timing_V1寄存器是否已设置?


此致、
新吉宇田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinji Ueda、

    这种机制稍微复杂一点。 视频时序参数在./linux/drivers/video/of_display_timing.c 文件中解析、DISPC_时序_V1寄存器写入在./linux/drivers/gpu/drm/omapdrm/dss/dispc.c 中完成、但总的来说您是对的。

    BR
    Tsvetolin Shulev