请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA7X 工具/软件:Linux
您好!
我在我的应用中使用2个 IVA 解码器实例和1个 IVA 编码器实例。 该应用适用于 Jacinto 6平台。
观察到、有时 IVA 解码器会在解码过程调用中挂起、并且不会将控制权返回给应用程序。
这种行为是随机的、并不总是发生。 它似乎也不依赖于流。
1) 1)这种挂起的原因可能是什么?
2) 2)应用是否可以复位解码器实例? 如果没有,创建新实例是否有帮助? 如果没有、如何处理此问题?
3) 3)是否有一段时间可供考虑、在此时间之后应用程序可以执行复位操作?
谢谢、
Divya B M