This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-DRA7X:IVA 引擎挂起

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677623/linux-processor-sdk-dra7x-iva-engine-hangs

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA7X

工具/软件:Linux

您好!

我在我的应用中使用2个 IVA 解码器实例和1个 IVA 编码器实例。 该应用适用于 Jacinto 6平台。

观察到、有时 IVA 解码器会在解码过程调用中挂起、并且不会将控制权返回给应用程序。

这种行为是随机的、并不总是发生。 它似乎也不依赖于流。

1) 1)这种挂起的原因可能是什么?

2) 2)应用是否可以复位解码器实例? 如果没有,创建新实例是否有帮助? 如果没有、如何处理此问题?

3) 3)是否有一段时间可供考虑、在此时间之后应用程序可以执行复位操作?

谢谢、

Divya B M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Divya
    您是否正在使用 VISION SDK 中的应用? 还是使用处理器 SDK Linux?
    IVA 解码器可能会由于多种原因而挂起、例如由于存储器损坏、参数设置错误、甚至是由于输入位流非常损坏。 我们确实具有一定程度的错误恢复能力、但观察到一些由于输入位流严重损坏而挂起

    此致、Shiju
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju、

    感谢您提供相关信息。

    我们使用 的是处理器 SDK Linux。 停止运行

    1) 1)应用是否可以复位解码器实例? 如果没有,创建新实例是否有帮助? 如果没有、如何处理此问题?

    2) 2) 是否有一段时间可供考虑、在此时间之后应用程序可以执行复位操作?

    3) 3)是否有办法避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    无法停止 IVA HW。 创建另一个实例也不起作用、因为它再次使用相同的 IVA HW。
    您能否尝试与 VLC 等一些 PC 播放器一起播放您的位流。为了确保输入流没有问题
    还可以使用 Elecard 等分析器分析流、看看流属性是什么、有些设置可能会混乱?

    此致、Shiju