工具/软件:Linux
您好!
我需要有关 AM335x 处理器 SDK bitbake 的支持。
我正在尝试基于构建 SDK 的处理器 SDK ( http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK )的“使用 Processor SDK 发行版中源包的快照”来构建 SDK。
但是、当我执行命令"MACHINE=AM335x-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image"时 、主机被免费化。 请参阅以下内容。
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
Yamamoto@Ubuntu:~/tisdk/build machine=am335x-evm bitbake Arago-core-tisdk-image
正在加载高速缓存:100%|######################################################################################################## |时间:0:00:05
从依赖关系缓存加载了3799个条目。
解析配方:100%|#################################################################################################################### |时间:0:00:03
解析3033 .bb 文件完成(3030个缓存、3个已解析)。 3800个目标、571个跳过、0个屏蔽、0个错误。
警告:没有适用于以下各项的配方:
/home/yamamoto/tisdk/sources/meta-openamp/recipes-bsp/device-tree/device-tree-generation_。bbappend
注:解决任何缺失的任务队列相关性
编译配置:
Bb_version ="1.32.0"
Build_SYS ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING ="Uubuntu-14.04"
Target_SYS ="ARM-Linux-gnueabi"
机器 ="AM335x-EVM"
DIASTRO ="Arago"
DISTR_VERSION ="2017.10"
TUNE_FUNCures ="arm armv7a VFP thumb neon callconvention-hard "
TARGET_FPU ="硬"
meta-processor-sdk ="标题:eaac6026857bc56bf89625df93935a272b63341"
meta-ROS ="头:e01c6ace0d4f9d700449edad3781e9cd505b5e10"
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras ="标题:d34c861f846f35d089e1cafec43079be7b202"
meta 浏览器 ="标题:26d50665e2f7223c5f4ad7481a8d2431e7cb55fb"
meta-openamp ="标题:8a214032bfb7e8124bc1485c70c69f7d60abb819"
meta-qt5 ="头:2c9f0e4eb0e9097f6f872ec1e1d81768a8ab5f1b"
元网络
meta ruby
Meta-python
Meta-OE
元- gnome
meta-multimedia ="标题:b40116cf457b88a2db14b86fda9627fb34d56ae6"
meta-ti ="头:351ccf1928a18c2b69fd19b09b980c9aa3af2e26"
meta-linaro-toolchain
meta-optee ="标题:5d2cb685217794293ea2bab18d7e62019c329d06"
meta ="标题:1718f0a6c1de9c23660a9bebfd4420e3c4ed37e6"
正在初始化任务:100%|########################################################################################################## |时间:0:00:51
注:执行 SetScene 任务
注:执行 RunQueue 任务
当前 1个正在运行的任务(9058的2771个) 30%|######## |
0:qtwebengineer-5.7.1+gitAUTOINC+9cc97f0c63_b3c79e92f0-r0.arago0 do_compile - 1780年代(pid 92655)
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
我尝试执行此命令几次。 但始终在9058个任务中的2771个停止。
我不知道为何停止此任务。
我的环境如下:
Ubuntu 140.04.5
处理器 SDK 版本:04.0.00.09
现在,我在 VMware 中拥有150 GB 的 Ubuntu 磁盘空间。 已经花费了大约120GB 的空间。
交换大小也是20GB。
请告诉我。
此致、
Michi