This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:Bitbake 生成错误

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677902/linux-processor-sdk-am335x-bitbake-build-error

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我需要有关 AM335x 处理器 SDK bitbake 的支持。

我正在尝试基于构建 SDK 的处理器 SDK ( http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_Building_The_SDK )的“使用 Processor SDK 发行版中源包的快照”来构建 SDK。

但是、当我执行命令"MACHINE=AM335x-EVM bitbake Arago-core-tisdk-image"时 、主机被免费化。 请参阅以下内容。

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Yamamoto@Ubuntu:~/tisdk/build machine=am335x-evm bitbake Arago-core-tisdk-image
正在加载高速缓存:100%|######################################################################################################## |时间:0:00:05
从依赖关系缓存加载了3799个条目。
解析配方:100%|#################################################################################################################### |时间:0:00:03
解析3033 .bb 文件完成(3030个缓存、3个已解析)。 3800个目标、571个跳过、0个屏蔽、0个错误。
警告:没有适用于以下各项的配方:
 /home/yamamoto/tisdk/sources/meta-openamp/recipes-bsp/device-tree/device-tree-generation_。bbappend
注:解决任何缺失的任务队列相关性

编译配置:
Bb_version       ="1.32.0"
Build_SYS        ="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING  ="Uubuntu-14.04"
Target_SYS       ="ARM-Linux-gnueabi"
机器          ="AM335x-EVM"
DIASTRO           ="Arago"
DISTR_VERSION   ="2017.10"
TUNE_FUNCures    ="arm armv7a VFP thumb neon      callconvention-hard "
TARGET_FPU       ="硬"
meta-processor-sdk ="标题:eaac6026857bc56bf89625df93935a272b63341"
meta-ROS         ="头:e01c6ace0d4f9d700449edad3781e9cd505b5e10"
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras ="标题:d34c861f846f35d089e1cafec43079be7b202"
meta 浏览器     ="标题:26d50665e2f7223c5f4ad7481a8d2431e7cb55fb"
meta-openamp     ="标题:8a214032bfb7e8124bc1485c70c69f7d60abb819"
meta-qt5         ="头:2c9f0e4eb0e9097f6f872ec1e1d81768a8ab5f1b"
元网络   
meta ruby         
Meta-python       
Meta-OE           
元- gnome        
meta-multimedia  ="标题:b40116cf457b88a2db14b86fda9627fb34d56ae6"
meta-ti          ="头:351ccf1928a18c2b69fd19b09b980c9aa3af2e26"
meta-linaro-toolchain
meta-optee       ="标题:5d2cb685217794293ea2bab18d7e62019c329d06"
meta             ="标题:1718f0a6c1de9c23660a9bebfd4420e3c4ed37e6"

正在初始化任务:100%|########################################################################################################## |时间:0:00:51
注:执行 SetScene 任务
注:执行 RunQueue 任务
当前 1个正在运行的任务(9058的2771个) 30%|########                                            |
0:qtwebengineer-5.7.1+gitAUTOINC+9cc97f0c63_b3c79e92f0-r0.arago0 do_compile - 1780年代(pid 92655)

============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

我尝试执行此命令几次。 但始终在9058个任务中的2771个停止。

我不知道为何停止此任务。  

我的环境如下:

Ubuntu 140.04.5

处理器 SDK 版本:04.0.00.09

现在,我在 VMware 中拥有150 GB 的 Ubuntu 磁盘空间。 已经花费了大约120GB 的空间。

交换大小也是20GB。

请告诉我。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我建议您将大小增加到>200GB。
    2.有些任务需要更多的时间来编译。 如果您想知道为什么只有此任务正在运行、则另一个任务可能依赖于此任务。
    3.您可以尝试仅运行 MACHINE=xxx bitbake qtwebengine

    BR
    玛格丽塔