请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C5535 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我将按照"C5535 eZdsp 上的语音识别参考设计"中给出的步骤进行操作。
我已检查错误中文件的路径和权限、但我不知道错误的原因。
我添加了错误和错误的屏幕截图。 (我正在处理 Ubuntu 操作系统)
>>编译失败
subdir_rules.mk:42:目标'codec_AIC3254.obj'的配方失败
"/home/tushar/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5545/TIesr_C55_demo/src/codec_aic3254.c、第54行:致命错误#5:无法打开源文件"codec_pcm186x.h"
在编译“/home/tushar/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5545/TIesr_C55_demo/src/codec_aic3254.c”时检测到1个致命错误。
编译已终止。
gmake:***[CODE_AIC3254.obj]错误1.