This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:错误-目标#39;CODEC _AIC3254.obj'失败

Guru**** 2988520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676918/ccs-tms320c5535-error---target-codec_aic3254-obj-failed

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将按照"C5535 eZdsp 上的语音识别参考设计"中给出的步骤进行操作。

我已检查错误中文件的路径和权限、但我不知道错误的原因。

我添加了错误和错误的屏幕截图。 (我正在处理 Ubuntu 操作系统)

>>编译失败
subdir_rules.mk:42:目标'codec_AIC3254.obj'的配方失败
"/home/tushar/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5545/TIesr_C55_demo/src/codec_aic3254.c、第54行:致命错误#5:无法打开源文件"codec_pcm186x.h"
在编译“/home/tushar/ti/c55_lp/c55_csl_3.07/demos/TIesr/c5545/TIesr_C55_demo/src/codec_aic3254.c”时检测到1个致命错误。
编译已终止。
gmake:***[CODE_AIC3254.obj]错误1.