This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OMAP-L138:USB2.0主机驱动程序问题

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677629/linux-omap-l138-usb2-0-host-driver-issue

器件型号:OMAP-L138

工具/软件:Linux

您好!

USB2.0主机驱动程序无法同时处理超过最大数据包大小的数据时遇到问题。 目前、这里的团队正在使用全速(12Mbps)的批量传输机制。

例如:  

如果只接收到一个64字节的数据、USB2.0主机驱动程序就可以处理它了。

 

2.如果在 USB2.0主机驱动程序中接收到多个64字节数据包、驱动程序似乎无法处理。

 

是否有与此问题相关的补丁?

 

使用的软件版本如下:

 

-Linux 内核2.6.34

-WindRiver Linux 版本4.x

- TI 的 MUSB 6.0版

 

谢谢。

 

- YY

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不确定 WindRiver 和 MUSB 版本、但 Processor SDK Linux v4.02具有4.9.59内核版本、预计很快会出现较新的 SDK 版本(具有较新的内核)。 您可以在此处查看已知问题:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Software_Developer’s_Guide
    请参阅发行说明链接->问题跟踪器。 未列出此类问题。 您可以在此处查看 USB 驱动程序。

    此致、
    Yordan