请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP-L138 工具/软件:Linux
您好!
USB2.0主机驱动程序无法同时处理超过最大数据包大小的数据时遇到问题。 目前、这里的团队正在使用全速(12Mbps)的批量传输机制。
例如:
如果只接收到一个64字节的数据、USB2.0主机驱动程序就可以处理它了。
2.如果在 USB2.0主机驱动程序中接收到多个64字节数据包、驱动程序似乎无法处理。
是否有与此问题相关的补丁?
使用的软件版本如下:
-Linux 内核2.6.34
-WindRiver Linux 版本4.x
- TI 的 MUSB 6.0版
谢谢。
- YY