Other Parts Discussed in Thread: AM3358, AM3352
工具/软件:Linux
您好!
我已经在这些主题下进行了研究、但似乎这些主题的范围相对较宽、因此我对我所寻找的信息并不熟悉。
首先、我想说一下我的经历、你会知道我的阶段。
-我拥有 Atmel 的8位 MCU、一些带有 Raspberry 系列的 SBC 和一些可编程无线模块的经验。
-我的节目制作和电子技能已进入良好阶段。
。 但我完全喜欢纯处理器技术和德州仪器产品。 正如我们所知、Microchip 已经购买了我使用的 Atmel 产品、因此我正在寻找新的制造商、而它不会因我自己的选择和原因而成为 Microchip。
现在、我可以谈谈 CPU 情况。 正如我说过的、我已经做了一些研究、因此我认为我当前的需求需要基于 ARM Cortex A 系列的 CPU、换句话说、就是 TI 的 Sitara CPU。 当前需求如下:
CPU 可以在操作系统上运行->我首先想到的是基于 Linux 的,因为这对我来说是最熟悉的。 其次 、我喜欢尝试使用 RTOS。
- CPU 与 OpenCV 库兼容(我注意到 TI 对此提供了支持)-> TI-RTOS 是否支持 OpenCV?
-CPU 包括 USB、摄像头和显示总线。 (我也在考虑 HDMI)
-我认为至少需要或建议使用 Arm Neon 技术通过 OpenCV 进行"实时"检测?
我尝试选择具有上述要求的 CPU。 我找到了两个符合我预算的备选方案、我认为这些是我所需要的。 后来我注意到这个 CPU 没有摄像头总线。 (AM3352/AM3358)。
现在是提出一些问题的时候了。
-是否有任何"简单"和"简单"工具可用于 CPU 搜索?
-在哪里可以找到记录在案的单个芯片引脚配置? 我指的是图形版本? (在 MCU 侧,它将显示在数据表上,但 CPU [我没有找到任何引脚配置]如何?) 还是有其他一些 PCB 设计技术??
-如果我在 RightWay A 系列上了解了这一点,那么在内部加载操作系统引导加载程序时,不需要任何单独的编程电缆或装置? USB 将直接发生闪烁?
-发展环境如何(是免费的吗?)
最后一个问题:如果我需要一些外部 TI 芯片、如存储器或类似采用相同 PCB 设计的 WiFi 通信、如何检查 "芯片"与 CPU 之间的兼容性、反之亦然?
提前感谢。
BR. Roger