This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:Sitara 器件选择

Guru**** 2977080 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3358, AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677605/linux-sitara-device-selection

主题中讨论的其他器件:AM3358、 AM3352

工具/软件:Linux

您好!

我已经在这些主题下进行了研究、但似乎这些主题的范围相对较宽、因此我对我所寻找的信息并不熟悉。

首先、我想说一下我的经历、你会知道我的阶段。

-我拥有 Atmel 的8位 MCU、一些带有 Raspberry 系列的 SBC 和一些可编程无线模块的经验。

-我的节目制作和电子技能已进入良好阶段。

。 但我完全喜欢纯处理器技术和德州仪器产品。 正如我们所知、Microchip 已经购买了我使用的 Atmel 产品、因此我正在寻找新的制造商、而它不会因我自己的选择和原因而成为 Microchip。

现在、我可以谈谈 CPU 情况。 正如我说过的、我已经做了一些研究、因此我认为我当前的需求需要基于 ARM Cortex A 系列的 CPU、换句话说、就是 TI 的 Sitara CPU。 当前需求如下:

CPU 可以在操作系统上运行->我首先想到的是基于 Linux 的,因为这对我来说是最熟悉的。 其次 、我喜欢尝试使用 RTOS。

- CPU 与 OpenCV 库兼容(我注意到 TI 对此提供了支持)-> TI-RTOS 是否支持 OpenCV?

-CPU 包括 USB、摄像头和显示总线。 (我也在考虑 HDMI)

-我认为至少需要或建议使用 Arm Neon 技术通过 OpenCV 进行"实时"检测?

我尝试选择具有上述要求的 CPU。 我找到了两个符合我预算的备选方案、我认为这些是我所需要的。 后来我注意到这个 CPU 没有摄像头总线。 (AM3352/AM3358)。

现在是提出一些问题的时候了。

-是否有任何"简单"和"简单"工具可用于 CPU 搜索?

-在哪里可以找到记录在案的单个芯片引脚配置? 我指的是图形版本? (在 MCU 侧,它将显示在数据表上,但 CPU [我没有找到任何引脚配置]如何?) 还是有其他一些 PCB 设计技术??

-如果我在 RightWay A 系列上了解了这一点,那么在内部加载操作系统引导加载程序时,不需要任何单独的编程电缆或装置? USB 将直接发生闪烁?

-发展环境如何(是免费的吗?)

最后一个问题:如果我需要一些外部 TI 芯片、如存储器或类似采用相同 PCB 设计的 WiFi 通信、如何检查 "芯片"与 CPU 之间的兼容性、反之亦然?

提前感谢。

BR. Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将尝试回答您的问题:

    -是否有任何"简单"和"简单"工具可用于 CPU 搜索?

    是的、请访问此页面: www.ti.com/.../products.html

    -在哪里可以找到记录在案的单个芯片引脚配置? 我指的是图形版本? (在 MCU 侧,它将显示在数据表上,但 CPU [我没有找到任何引脚配置]如何?) 还是有其他一些 PCB 设计技术??

    引脚配置可在器件数据表中找到。 还有一个 Pinmux 工具、您可以使用它来设计所需的配置: www.ti.com/.../PINMUXTOOL

    -如果我在 RightWay A 系列上了解了这一点,那么在内部加载操作系统引导加载程序时,不需要任何单独的编程电缆或装置? USB 将直接发生闪烁?

    所有 Sitara 器件都具有 ROM 代码、ROM 代码最初运行以确定引导源并将初始引导加载程序加载到存储器中。 Sitara 处理器没有片上闪存、可以通过多种方式进行外部闪存编程。

    -发展环境如何(是免费的吗?)

    是的。

    最后一个问题:如果我需要一些外部 TI 芯片、如存储器或类似采用相同 PCB 设计的 WiFi 通信、如何检查"芯片"与 CPU 之间的兼容性、反之亦然?

    TI 不生产存储设备。 对于 WiFi、完全支持任何采用 TI WL18xx 芯片组的模块。 对于其他第三方芯片组、您需要集成芯片制造商提供的驱动程序。