Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的所有人:
我的飞翼库斯通板参考 BeagleBone。
Q1)我有 XDS110调试探针(TMDSEMU110-U)。 闪存写入新 eMMC (Kingston:EMMC04G-S100-A08)是否可以?
Q2)我的定制板状态现已显示
- eMMC uboot 正常
-字符'c'正常
-SD 卡引导失败
我检查了 MMC0线路的信号、如图所示
首次检测到某种信号 是否存在短路、然后没有响应和信号。 控制台不显示任何内容。
如何进一步检查我的定制板? 请为我提供建议。