This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3358:MMC 引导问题

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/677105/ccs-am3358-mmc-boot-issue

器件型号:AM3358
主题中讨论的其他器件:TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我的飞翼库斯通板参考 BeagleBone。

Q1)我有 XDS110调试探针(TMDSEMU110-U)。 闪存写入新 eMMC (Kingston:EMMC04G-S100-A08)是否可以?

Q2)我的定制板状态现已显示

 - eMMC uboot 正常

 -字符'c'正常

 -SD 卡引导失败

我检查了 MMC0线路的信号、如图所示

首次检测到某种信号 是否存在短路、然后没有响应和信号。 控制台不显示任何内容。

如何进一步检查我的定制板? 请为我提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Q1:没有用于通过 JTAG 进行 eMMC 刷写的工具。 eMMC 刷写过程如下所述: processors.wiki.ti.com/.../Sitara_Linux_Program_the_eMMC_on_Beaglebone_Black

    Q2:您的电路板上是否有 ID EEPROM? 如果您未对其进行编程或未对其进行编程、则需要跳过 MLO 中的 EEPROM 检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Biser。
    是的、SD 卡引导正常。
    我将 EEPROM 从 BeagleBone EEPROM 更改为 EEPROM。 我的定制板运行良好。
    我们的团队将变更 MLO。
    谢谢你
    Biser。