This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3MA:TDA3 CSI2配置问题

Guru**** 2996980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/676718/tda3ma-tda3-csi2-configuration-questions

器件型号:TDA3MA

大家好。

TDA3 TRM 表示  、ISS 的 CAL_A 上有一个 CSI2_PHY1、它由5条信道(4条数据信道+ 1条时钟信道)组成。

1) 1)以下配置寄存器:

该寄存器对于 CAL_B 模块的意义是什么? 如果我理解正确、CAL_B 模块上没有任何 PHY。

除了两个实例、有2个可用的偏移(对于 I=0和 I=1)、因此有4个不同的偏移:0x52012304、0x52012384、0x52013304和0x52013384

您可以检查此问题吗? 该寄存器在四个偏移中的每一个偏移有什么用途?

2) 2) TRM 具有以下有关时钟通道的注意事项:

但是、让我们看看之前被提醒的寄存器中的时钟位置位域的说明:

它可以选择将时钟通道放置在位置4。 那么、事实是什么?

此致、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    TDA3x 中有两个 CAL 模块实例、它们完全相同、区别在于 PHY 仅连接 CAL-A CAL-B 没有 PHY。
    由于两个模块相同、因此寄存器也相同。 因此、我们可以看到该 PHY 配置、甚至适用于 CAL-B

    此致、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    是通道4不能用作时钟通道。 注释正确、寄存器描述不准确。

    此致、
    Sujith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、寄存器也从位置1开始计数、而上面的注释与引脚名称对齐、即从0开始计数。 因此、实际上、您不能使用0x5 =时钟通道位于位置5 (通道4)。 通常、您不能将距离 PHY 内核最远的通道用作时钟、这只是一些硬件限制。 位置5 (通道4)恰好是具有该限制的位置。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alex。

    非常感谢。

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Sujith。

    非常感谢。

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh。

    但索引0和1意味着什么?

    CAL_A 和 CAL_B 有两个寄存器、而每个寄存器有一些基于索引的额外偏移。


    非常感谢。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    这些索引来自具有2个 PHY 的祖先器件。 在这些器件中、每个 CAL 能够控制每个 PHY、因此2个 COMPLEXIO_I 寄存器的索引= 0至1。 不过、对于 TDA3x 情况、我们只有1个 CAL 配置唯一的1个 PHY、因此您应该只查找0x5201 2304+(0x80 * I)(其中 I = 0)物理地址。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。
    谢谢