This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X:[TDA4] UDP 和 TCP IP 的吞吐量。

Guru**** 2034120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/920357/processor-sdk-dra8x-tda4x-tda4-throughputs-of-udp-and-tcp-ip

器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X

您好!

我们将 PSDK 版本:21 (PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21)用于 TDA4。

我想了解 Linux 和 QNX 上 UDP 和 TCP IP 的发展过程。

请提供此信息。

此致、

赫鲁日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试在 EVM 和 Atron 上通过 TCP IP 协议为同一应用转换数据。

    在 EVM 上传输的数据相同、需要12毫秒、在 AUTRON 上需要250毫秒。

    此应用程序在 A72内核上运行。

    您能解释一下背后的原因吗?

    此致、

    赫鲁日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    您使用哪个以太网端口来运行这些测试?

    此致

    葡萄园

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    您能否提供有关正在运行的测试的更多详细信息和设置、其中"在 EVM 上传输的相同数据需要12毫秒、而在 EVM 上需要250毫秒"。

    • 定期流量/ ping 是否在设置中运行?
    • 当看到延迟时、发送的数据类型是什么?
    • 是否所有以太网测试都显示相同的延迟、或者这是否特定于一种特定类型的数据?
    • 在测试期间、系统上是否还有其他运行的东西、这些东西可能与 CPSW2G 驱动程序争夺资源?
    • 12毫秒与250毫秒之间的对比是否是 Linux/QNX 的对比、如果是、则会看到250毫秒的延迟?

    一般而言、CPSW2G 驱动程序的 Linux/QNX 吞吐量预计相似。

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EVM 上的以太网端口为端口0、QNX 定制板上的端口为端口1。

    • 定期流量/ ping 是否在设置中运行?

    答:是的

    • 当看到延迟时、发送的数据类型是什么?

    ANS:它是图像的数据。 每个图像的大小为258048。 我们每帧传输5个这样的图像。  

    • 是否所有以太网测试都显示相同的延迟、或者这是否特定于一种特定类型的数据?

    答:无论数据类型如何,我们都看到了这种延迟。

    • 在测试期间、系统上是否还有其他运行的东西、这些东西可能与 CPSW2G 驱动程序争夺资源?

    答案:不,它是 A72上的独立应用程序。

    • 12毫秒与250毫秒之间的对比是否是 Linux/QNX 的对比、如果是、则会看到250毫秒的延迟?

    答:是的,测试是在为 Linux 构建的 EVM 和为 QNX 构建的定制板上进行的。 在 EVM 上、延迟为12ms、在 QNX 上、延迟为250ms。

    您能否向我们提供问题可能是由于 QNX 环境造成的、还是我们应该研究以太网硬件接口?

    此致、

    赫鲁日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    感谢您的回答。  建议围绕以太网驱动程序进行调查。   预计不会出现此延迟、TI 将尝试重现并进行调查。

    谢谢、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    对于测试、远程节点是否针对 Linux PC 进行了测试?   

    在基于 QNX 的 J721e EVM <-> Linux PC 上使用 iperf3时、在本地测试中未重现意外延迟。

    此致、

    KB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hruday、

    TI 将继续就此与我们的普通客户进行跟进。   

    建议关闭此主题。

    此致、

    KB