器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
您好!
我们将 PSDK 版本:21 (PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21)用于 TDA4。
我想了解 Linux 和 QNX 上 UDP 和 TCP IP 的发展过程。
请提供此信息。
此致、
赫鲁日。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:PROCESSOR-SDK-DRA8X-TDA4X
您好!
我们将 PSDK 版本:21 (PSDK_RTOS_auto_J7_06_02_00_21)用于 TDA4。
我想了解 Linux 和 QNX 上 UDP 和 TCP IP 的发展过程。
请提供此信息。
此致、
赫鲁日。
您好、Hruday、
您能否提供有关正在运行的测试的更多详细信息和设置、其中"在 EVM 上传输的相同数据需要12毫秒、而在 EVM 上需要250毫秒"。
一般而言、CPSW2G 驱动程序的 Linux/QNX 吞吐量预计相似。
此致、
KB
您好!
EVM 上的以太网端口为端口0、QNX 定制板上的端口为端口1。
答:是的
ANS:它是图像的数据。 每个图像的大小为258048。 我们每帧传输5个这样的图像。
答:无论数据类型如何,我们都看到了这种延迟。
答案:不,它是 A72上的独立应用程序。
答:是的,测试是在为 Linux 构建的 EVM 和为 QNX 构建的定制板上进行的。 在 EVM 上、延迟为12ms、在 QNX 上、延迟为250ms。
您能否向我们提供问题可能是由于 QNX 环境造成的、还是我们应该研究以太网硬件接口?
此致、
赫鲁日。