This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:TMS320C5535:

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553, TMS320C5535, DLPC2607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/788039/tms320c5535-tms320c5535

器件型号:TMS320C5535
主题中讨论的其他器件:MSP430G2553DLPC2607SPRC101

你好。。。

是否可以使用 TI 的 C553x 进行图像和视频处理?

我希望在 可穿戴显示器上显示图像或视频。 是否可以使用上述 DSP? 如果不是、TI 提供的同样与 MSP430G2553兼容的廉价替代产品是什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Trupti、

    TMS320C55x DSP 可以执行图像处理。 此外、还有一个适用于 C55x 的优化通用图像处理库。 您可以在以下位置找到它:
    http://www.ti.com/tool/sprc101
    通过此站点还可以获得用户指南和相关文档。

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    如果我要将 TMS320C5535用于我的应用、那么对于 DMD2000 (微镜显示器)、我是否需要使用 DLPC2607?  

    请建议。

     

    谢谢、此致。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    http://www.ti.com/tool/sprc101
    不可下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您需要 DLPC2607等显示控制器。
    下载链接、我将在内部进行检查。

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请就 C5535的图像处理库提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否再次尝试在以下位置下载:
    http://www.ti.com/tool/sprc101

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIR、在此链接上、sprc101[图像库]不可下载。