请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3358 您好!
对于为定制板选择合适的 DDR3L 存储器并将其与 AM3358处理器连接、我们有一些疑问。
AM335x 支持最小303MHz 和最大400MHz 频率。 这是否意味着我可以在303MHz 到400MHz 之间的任何频率下操作 DDR3? 或者它是303 MHz 还是400 MHz?
2.如果我的 DDR 工作频率未在预布局阶段最终确定、您建议将什么频率用于预布局 SI 分析和 PCB 设计? 303 MHz 还是400 MHz?
表7-60是否意味着我需要高于1600的速度等级 DDR 才能在400MHz 下运行? 如果我有 DDR3-1333、我是否限制在303 MHz?