This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:有关定制板上 DDR3L 的查询

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/927778/am3358-queries-regarding-ddr3l-on-custom-board

器件型号:AM3358

您好!

对于为定制板选择合适的 DDR3L 存储器并将其与 AM3358处理器连接、我们有一些疑问。

AM335x 支持最小303MHz 和最大400MHz 频率。 这是否意味着我可以在303MHz 到400MHz 之间的任何频率下操作 DDR3? 或者它是303 MHz 还是400 MHz?

2.如果我的 DDR 工作频率未在预布局阶段最终确定、您建议将什么频率用于预布局 SI 分析和 PCB 设计? 303 MHz 还是400 MHz?

表7-60是否意味着我需要高于1600的速度等级 DDR 才能在400MHz 下运行? 如果我有 DDR3-1333、我是否限制在303 MHz?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     1.在技术上是可以的、但大多数甚至不是所有客户都以这2个频率之一运行。  我们针对2个频率优化了 PLL 设置、实际上没有太多理由选择其他任何器件。

    2. 您应该以400MHz 为目标。  确保您遵循 AM335x 数据表中的电路板布局和设计指南

    3. 是的,您应至少使用 DDR3-1600设备以400MHz 运行。

    此致、

    James