大家好、
我在 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/AM335X/latest/index_FDS.html 上提供了" PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X 06_03_00_106"此 SDK 和 CCS9.3.0链接。
有人能告诉我如何使用 SDK 和 BeagleBone Black 从 GPIO tauggle 开始?
谢谢
Anil D.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我在 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/AM335X/latest/index_FDS.html 上提供了" PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X 06_03_00_106"此 SDK 和 CCS9.3.0链接。
有人能告诉我如何使用 SDK 和 BeagleBone Black 从 GPIO tauggle 开始?
谢谢
Anil D.
这是我收到的错误消息。
我所做的工作、我将告诉大家。
C:\ti\processor_sdk_rtos_am335x_6_03_00_106\demos\rtos_template_app\am335x\evmAM335x\a8\template_app\BareMetal
我从这个位置获取示例并尝试将其加载到 BBB (BeagleBoneBlack)中我将5V 连接到 BBB、UART 和 USB 连接到 BBB。 我没有连接其他设备(甚至 SD 卡)。 现在、我尝试加载到 BBB 中。 但我的怀疑是在 MSP430中加载代码我需要像调试器这样的调试接口、但在 BBB 中、我需要使用什么来加载代码。
我在那里工作过 Linux 平台、现在我知道我们需要使用 SD 卡的 MLO、SPL、U-boot、Linux 引导过程。
但在这里、我尝试使用 Code Composer Studio (CCS)。 那么、有人能不能知道如何做到这一点?
谢谢
Anil Dhanawade。
尊敬的 Anil:
以下指南将指导您构建和运行 GPIO 示例:
http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_device_drv.html#gpio
此外、您是否通过 JTAG 探针连接到 BBB?
谢谢、
最大
尊敬的 Max Krss1:
实际上、当我使用 Linux 时、我已经完成了许多 SD 卡刷写操作、并使用 S2按钮和通过 SD 卡引导。
但对于 CCS、这是我第一次尝试。 您能不能指导我如何连接以刷写 BBB。
我连接了 USB 进行电源连接、连接了 UART 进行数据检查、并提供了5V 电源。 我没有连接任何其他设备。
因此、请帮助我进行连接、我还需要做什么?
谢谢,
Anil Dhanawade。
尊敬的 Anil:
如果您想从 SD 卡引导、请按照以下指南操作: http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_overview.html#windows-sd-card-creation-guide
有关 BBB 和 JTAG 连接的更多信息、请参阅此主题: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/270624?Suitable-Beagle-bone-black-Jtag-Emulator-
谢谢、
最大
感谢您的回复。 我明白了。
我使用 Win32磁盘管理器加载了包含.img 文件的 SD 卡。 我还检查了 BBB。 但我会得到不匹配、但我感到很小。
现在、我面临一个挑战、我没有 JTAG 仿真器。 我想运行我将在 CCS 中创建的应用程序。
http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_board.html#diagnostics
看看这个、我读过这个、如何将.out 文件更改为可加载的 SD 卡文件、但未成功、因为我没有在该位置获取工具。 这里没有什么很清楚的、我需要做的以及所有的、意味着我需要在哪里运行命令、在哪里可以获得工具等
请在这方面为我提供指导。
我可以这么做吗? 如果是、那么我在哪里会丢失?
谢谢、
Anil D.
尊敬的 Anil:
我想我已经回答了你最初的问题。
您的新问题的解决方案将在以下位置找到: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/923161
谢谢、
最大
我认为 https://youtu.be/rwXThPZmxvE 这个 视频链接对于我的所有回答都是足够的。
非常清楚地提到了我们作为初学者需要遵循的内容。
谢谢、
AnilD。