This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OCTVO-3P-AM335X:如何从具有 TI SDK 的 CCS9.3.0的 Octavo AM335x 板开始?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/920747/octvo-3p-am335x-how-to-start-with-octavo-am335x-board-with-ccs9-3-0-with-ti-sdk

器件型号:OCTVO-3P-AM335X

大家好、

我在   https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/AM335X/latest/index_FDS.html 上提供了" PROCESSOR-SDK-RTOS-AM335X 06_03_00_106"此 SDK 和 CCS9.3.0链接。

 

有人能告诉我如何使用 SDK 和 BeagleBone Black 从 GPIO tauggle 开始?

 

谢谢  

Anil D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我收到的错误消息。

    我所做的工作、我将告诉大家。

    C:\ti\processor_sdk_rtos_am335x_6_03_00_106\demos\rtos_template_app\am335x\evmAM335x\a8\template_app\BareMetal  

    我从这个位置获取示例并尝试将其加载到 BBB (BeagleBoneBlack)中我将5V 连接到 BBB、UART 和 USB 连接到 BBB。 我没有连接其他设备(甚至 SD 卡)。 现在、我尝试加载到 BBB 中。 但我的怀疑是在 MSP430中加载代码我需要像调试器这样的调试接口、但在 BBB 中、我需要使用什么来加载代码。  

    我在那里工作过 Linux 平台、现在我知道我们需要使用 SD 卡的 MLO、SPL、U-boot、Linux 引导过程。

    但在这里、我尝试使用 Code Composer Studio (CCS)。 那么、有人能不能知道如何做到这一点?

    谢谢  

    Anil Dhanawade。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    以下指南将指导您构建和运行 GPIO 示例:

    http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_device_drv.html#gpio

    此外、您是否通过 JTAG 探针连接到 BBB?

    谢谢、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    实际上、当我使用 Linux 时、我已经完成了许多 SD 卡刷写操作、并使用 S2按钮和通过 SD 卡引导。

    但对于 CCS、这是我第一次尝试。 您能不能指导我如何连接以刷写 BBB。

    我连接了 USB 进行电源连接、连接了 UART 进行数据检查、并提供了5V 电源。 我没有连接任何其他设备。

    因此、请帮助我进行连接、我还需要做什么?

    谢谢,

    Anil Dhanawade。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    如果您希望使用调试器在 BBB 上加载和单步执行代码、则需要使用仿真器通过 JTAG 连接到电路板。

    谢谢、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法使用 USB 作为仿真器来加载代码吗?

    如果没有、请提供一个我可以使用的链接以及如何进入 BBB。

    或者、我们是否可以使用 SD 卡执行此操作、这意味着我们将在引导时使用 S2按钮按压操作将映像推入 SD 并通过 SD 卡引导。

    我可以尝试多少种方法。

    如何使用 CCS 生成.img 映像?

    谢谢、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    如果您想从 SD 卡引导、请按照以下指南操作: http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_overview.html#windows-sd-card-creation-guide

    有关 BBB 和 JTAG 连接的更多信息、请参阅此主题: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/270624?Suitable-Beagle-bone-black-Jtag-Emulator-

    谢谢、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我明白了。

    我使用 Win32磁盘管理器加载了包含.img 文件的 SD 卡。 我还检查了 BBB。 但我会得到不匹配、但我感到很小。

    现在、我面临一个挑战、我没有 JTAG 仿真器。 我想运行我将在 CCS 中创建的应用程序。  

    http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_board.html#diagnostics 

    看看这个、我读过这个、如何将.out 文件更改为可加载的 SD 卡文件、但未成功、因为我没有在该位置获取工具。 这里没有什么很清楚的、我需要做的以及所有的、意味着我需要在哪里运行命令、在哪里可以获得工具等  

    请在这方面为我提供指导。

    我可以这么做吗? 如果是、那么我在哪里会丢失?

    谢谢、

    Anil D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anil:

    我想我已经回答了你最初的问题。

    您的新问题的解决方案将在以下位置找到: https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/923161

    谢谢、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Good Max、

    感谢您的善意回应。

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我认为 https://youtu.be/rwXThPZmxvE 这个 视频链接对于我的所有回答都是足够的。

    非常清楚地提到了我们作为初学者需要遵循的内容。  

    谢谢、

    AnilD。