This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:OpenCL 支持

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/785442/am5718-opencl-support

器件型号:AM5718

大家好、

我的一位客户在其设计中使用 AM5718时遇到了问题。 如下所示:

 AM5718是否支持 OpenCL 器件?

在测试期间、他们发现内部的 DSP 支持 OpenCL、但 GPU sgx544不支持!

他们使用 vecadd 进行测试,当他们将设备类型设置为 CL_DEVICE_TYPE_GPU 时,出现错误! 如下所示:

错误: clCreateContextFromType(-33,无效设备)
        在元素1:8!= 0时失败

 可以提供一些建议吗? 非常感谢!