请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5718 大家好、
我的一位客户在其设计中使用 AM5718时遇到了问题。 如下所示:
AM5718是否支持 OpenCL 器件?
在测试期间、他们发现内部的 DSP 支持 OpenCL、但 GPU sgx544不支持!
他们使用 vecadd 进行测试,当他们将设备类型设置为 CL_DEVICE_TYPE_GPU 时,出现错误! 如下所示:
错误: clCreateContextFromType(-33,无效设备)
在元素1:8!= 0时失败
可以提供一些建议吗? 非常感谢!