https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/920917/am3352-sdk-issue
器件型号:AM3352主题中讨论的其他器件: TX12、 TPS65217、 OMAP3530、 DAC7512、 PMP、 TCA6416、 TCA8418、 LM8323、 LM8333、 ADS7846、 TSC2005、 TSC2007、 TWL6040、 PCF8574、 TPS65910、 bq27000、 LP8727、 BQ24190、 LM63、 LM70、 LM73、 LM77、 LM80、 LM83、 LM87、 LM90、 LM92、 LM93、 LM95234、 LM95241、 LM95245、 ADS1015、 ADS7828、 ADS7871、 AMC6821、 INA209、 TMP102、 TMP401、 TMP421、 DRA752、 TPS65010、 TPS65090、 TPS65218、 TPS65912、 LM3533、 LP3971、 LP3972、 TPS51632、 TPS62360、 TPS65023、 TVP5150、 TVP7002、 THS8200、 THS7303、 DA8XX、 TFP410、 TPD12S015、 LM3630、 LM3639、 TWL6030、 LM3530、 LM3642、 LP3944、 LP5521、 LP5523、 LP5562、 LP8501、 DAC124S085、 TCA6507
大家好、
我的客户已经使用基于 AM335x 的设计多年。 其上一代产品(设计于2013/2014)使用 TI-SDK-7、Linux 内核3.12.10.ti-2013.12.01。 所有微小的硬件更改、到目前为止工作正常。
他们现在正在开发新产品并计划使用 Yocto。 他们已经能够让 Yocto 设置并创建在 BeagleBone Black 上正常运行且应在 EVM 上运行的图像。 但是,他们无法使其在上一代产品上工作。 U-boot 工作正常、但始终启动 Linux、然后无消息。
为了进行故障排除、他们决定对前一代电路板使用最新的 TI-SDK。 他们无法使用最新的 SDK 启动板。 他们使用了完全相同的 u-boot 并使用了相同的 ti-def 配置和 DTS 文件。 他们复制了旧的依赖项文件、因此根本没有任何更改。 此时、只有内核文件是不同的。 与自定义硬件相关的所有内容都是相同的,但他们仍然无法获取运行 Linux 的主板。
是否有任何关于可能出错的想法?
谢谢、
TR