This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:OpenCV 性能

Guru**** 2535360 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSEVM572X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/785660/linux-am5728-opencv-performance

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X

工具/软件:Linux

各位专家:

在阅读以下 SDK 手册期间,我们的客户正在使用 OpenCL/不使用 OpenCL 评估“OpenCL 卸载示例”的示例代码。

客户正在使用 TMDSEVM572X。

http://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Foundational_Components_OpenCV.html

在“Lena.png”映像数据的情况下,客户能够确认类似的性能。

------------

root@am57xx-EVM:~#./helloCross

★Lena+DSP

BGR2GRAY tDIFF = 11.866208毫秒

GaussBlur tdiff =4.691958 ms

canny    tdiff=4.576464ms

 

root@am57xx-EVM:~# export OpenCV_OpenCL_DEVICE_'Displayed'

root@am57xx-EVM:~#./helloCross

★Lena+CPU

BGR2GRAY tDIFF = 3.656422ms

GaussBlur tdiff = 2.128656ms

canny    tdiff=7.731872 ms

------------

 

作为下一步、在客户更改大于 Lena.png 大小的图像数据后、客户再次对其进行评估。 为了更加具体、客户准备了两个 JPEG 文件(大小:A4纸、颜色、300dpi [2600pixelx 3600像素])并对其进行了评估。 这种性能的结果表明、性能非常高、如下所示。 由于客户怀疑数据缓存是否正常工作、客户尝试交替进行评估。 但是、这些结果显示了相同的结果。

您是否能够预期这些结果? 客户怀疑此评估不正确。

如果您能够分享您对此的建议/意见、我们将不胜感激。 如果您需要这些 JPEG 文件,我会请求它们。

------------

root@am57xx-EVM:~#./helloCross

μ★JPG1+DSP

BGR2GRAY tDIFF=9.018402毫秒

GaussBlur tdiff = 4.846816ms

canny    tdiff=4.393464ms

μ★JPG2+DSP

BGR2GRAY tDIFF = 0.163806ms

GaussBlur tdiff = 0.285480ms

canny    tdiff=0.158762 ms

 

root@am57xx-EVM:~# export OpenCV_OpenCL_DEVICE_'Displayed'

root@am57xx-EVM:~#./helloCross

★JPG1+CPU

BGR2GRAY tDIFF=47.800088毫秒

GaussBlur tdiff = 76.846824 ms

canny    tdiff=265.892167 ms

★JPG2+CPU

BGR2GRAY tDIFF=44.925118ms

GaussBlur tdiff = 72.242543ms

canny    tdiff=253.617666毫秒

------------

 

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miyazaki、

    但是、这些结果显示了相同的结果。 

    进行比较、结果相同。

    从使用 JPG1和 JPG2的测试中、我看到 OpenCL 卸载速度快于禁用速度。

    雷克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miyazaki、

    我不确定我是否回答了您的问题。 如果我这么做、请单击"已解决"。
    对于其他问题、请打开一个新主题。 谢谢!

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

     

    很抱歉我迟到了。 客户想要知道的是、

    客户准备的 JPEG1。 此 JPEG1大小大于 Lena 大小。 客户验证了这一点、但是、无论使用的是大尺寸数据、在启用 OpenCL 的情况下、性能都不会降低。

    结果非常好、但客户不确定结果是否真实。 因此,客户正在询问专家对 OpenCL 的经验。 我不熟悉 OpenCV。

     

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miyazaki、

    这些数字很可能是真的。 它将基于这些 OpenCV 库的算法。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    感谢您对此的评论。  没关系。

    此致、

    宫崎