This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5535:eZdsp C5535故障排除

Guru**** 2535950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/787424/ccs-tms320c5535-troubleshoot-with-ezdsp-c5535

器件型号:TMS320C5535

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试借助 PDF"基于 C5535 eZdspTm的语音识别参考设计"评估 eZdsp C5535开发套件(第5.2.3节)。

使用 CCS v 6.1.0进行编译后、它会返回大量错误。

我没有尝试使用 CCS v4.2.4、它会生成但不会创建.out 文件。

感谢您的任何帮助。

下面是 CCS v6.1.0的错误图像。

PDF: http://www.ti.com/lit/ug/tidubj5a/tidubj5a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    首先、您需要在项目中添加 C55x CSL 库。
    请访问 www.ti.com/.../sprui92.pdf
    第"2.3章"构建设置"、了解更详细的分步指南

    BR
    Michail
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经按照 PDF 中的步骤进行了操作。

    但仍然有很多错误、如果我解决这些错误、则会出现新的错误。

    您是否只有 C5535专用的用户手册、因为 PDF 适用于 C5545。

    我使用的是 CCS v6.1.0和 CSL v3.08

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在这里、您可以找到由 Spectrum Digital 制作的电路板指南
    support.spectrumdigital.com/.../EZDSP5535_QuickStartGuide.pdf
    希望本指南内容详细、能够为您提供帮助。

    BR
    Michail
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试了 PDF "EZDSP5535_QuickStartGuide"、内置示例在 CCS v4.2.4中可以正常运行、但在 CCS v6.1.0中不能正常运行(LED 项目错误:参考项目"eZdsp5535bsl"在工作区中不存在)

    说到 PDF "sprui92"中的语音演示、 您之前曾建议使用 CCS v6、我之前发布过错误

    是否有任何其他方法可以解决这些错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据线程标题、您有基于 C5535的器件。 为什么要为 boostC5545_diag_test 进行编译?
    这两种 DSP 有很大的共同点、但它们之间的混合项目很可能会失败。
    如果所有项目都能与之配合使用、是否有理由从 CCS v4.2.4中进行切换?
    Michail
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     LED、LCD、UART 等内置示例项目可在 CCS v4.2.4设置下正常运行

    但我想使用 eZdsp C5535进行语音触发演示项目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否看过这个
    www.ti.com/.../tidubj5a.pdf
    www.ti.com/.../TIDEP0066 设计页面?

    Michail