工具/软件:Linux
我们当前的问题:当 DVR 功能始终打开时、如果我们要添加其他功能、DDR 总线的效率将会降低、从而导致其他 CPU 性能下降、并且无法充分利用 TDA2Sx 芯片的性能。
问题1: 目前我们的硬件设计 TDA2 DDR 带宽超过8、000 MB、但为什么下图所示 emif1和 emif2端口的 DDR 带宽超过4、000 MB? 它的主要影响因素是什么? (我们没有使用 ECC DDR)
我的问题2:我们如何优化 IVA 模块? IVA 模块访问 DDR 的频率降低到大约500Mb/s 如下面的红色框所示、IVA 访问 DDR 频率占 DDR 总带宽的55%。
目前、我们使用的 DVR 解决方案是捕获4个1280x720p@30帧的通道、将4个原始图像拼接成1个通道2560*1440图像、然后输入到编码模块以生成 H264代码流、最后将 H264代码流封装为 MP4文件。