This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:TDA2x 视觉 EVM 套件–视觉 SDK 环视演示

Guru**** 2546960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/782748/tda2evm5777-tda2x-vision-evm-kit-vision-sdk-surround-view-demo

器件型号:TDA2EVM5777

大家好、

我正在尝试在 TDA2xx EVM 上执行环视演示、并使用 Spectrum Digital 的 SAT0089板来捕获4个通道

但是 、当我执行用户案例2 4通道 VIP 捕获+环视(DSP)+显示(HDMI)时 、在多摄像头 LVDS 案例下、它是这样的

仅在两个摄像头的 HDMI 显示屏上提供输出、我也更换了摄像头、但显示屏保持不变、更换摄像头可确保所有摄像头正常工作。

请查看随附的图片

有人能告诉我哪里出错了吗?

此致

sajad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sajad、

    您能否分享您使用的是哪种传感器?

    在日志中、您是否收到任何 I2C 错误?

    谢谢、此致、

    Piyali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Piyali Goswami、

    感谢您的回答、  

    我遇到了通过配置 I2C 引脚不匹配来解决的问题。

    此致

    sajad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sajad!

    很高兴听到问题得到解决。