请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2EVM5777 大家好、
我正在尝试在 TDA2xx EVM 上执行环视演示、并使用 Spectrum Digital 的 SAT0089板来捕获4个通道
但是 、当我执行用户案例2 4通道 VIP 捕获+环视(DSP)+显示(HDMI)时 、在多摄像头 LVDS 案例下、它是这样的
仅在两个摄像头的 HDMI 显示屏上提供输出、我也更换了摄像头、但显示屏保持不变、更换摄像头可确保所有摄像头正常工作。
请查看随附的图片
有人能告诉我哪里出错了吗?
此致
sajad