请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6655 您好、TI
我想知道 DDR3设计具有8GB 的地址空间。
80000000 FFFFFFFF 8 00000000 8 7FFFFFFF 2G DDR3 EMIF 数据(2)
(2)内存映射仅显示 DDR3内存空间的默认 MPAX 配置。 有关扩展 DDR3存储器空间访问(高达8GB)的信息、请参阅 C66x CorePac 用户指南中的 MPAX 配置详细信息和第10.3节中的 KeyStone 器件多核共享存储器控制器(MSMC)用户指南。
DDRD[31:0]/ DDRRA[15:0]/ DDRCE[1:0]/ DDRBA[2:0]
数据表中
如何配置 DDR3 8GB?
行地址16位/列地址11位/8组/数据总线32位= 4GB
4GB *芯片组2 = 8GB
上述内容是否正确?
但 数据表中的 DDR3 EMIF 数据具有2GB 的内存空间。
C6655支持最大2GB 内存空间?
请告诉我如何配置 DDR3 8GB