This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:8GB DDR3配置

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/782633/tms320c6655-8gb-ddr3-configuration

器件型号:TMS320C6655

您好、TI

我想知道 DDR3设计具有8GB 的地址空间。

80000000 FFFFFFFF 8 00000000 8 7FFFFFFF 2G DDR3 EMIF 数据(2)

(2)内存映射仅显示 DDR3内存空间的默认 MPAX 配置。 有关扩展 DDR3存储器空间访问(高达8GB)的信息、请参阅 C66x CorePac 用户指南中的 MPAX 配置详细信息和第10.3节中的 KeyStone 器件多核共享存储器控制器(MSMC)用户指南。

DDRD[31:0]/ DDRRA[15:0]/ DDRCE[1:0]/ DDRBA[2:0]

数据表中

如何配置 DDR3 8GB?

行地址16位/列地址11位/8组/数据总线32位= 4GB

4GB *芯片组2 = 8GB

上述内容是否正确?

但 数据表中的 DDR3 EMIF 数据具有2GB 的内存空间。  

C6655支持最大2GB 内存空间?

请告诉我如何配置 DDR3 8GB  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、请参阅器件数据表中的第1.1节特性:
    32位 DDR3接口
    •DDR3-1333
    •8GB 可寻址存储器空间

    但是、要实现最大支持的8GB 可寻址存储器空间、您需要配置地址扩展(MPAX)。

    此致、
    Yordan