请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5748 您好!
您能告诉我 MPU 接口和 EMIF 块中系统接口之间仲裁的详细信息吗?
另外、您能否告诉我每次仲裁都要发送多大的数据大小?
在 TRM 的图15-49中、每个接口都连接到 EMIF 控制器;因此、我认为仲裁在 EMIF 控制器中执行。
和图15-50显示了总线仲裁器 FIFO、看起来仲裁是针对来自 MPU 接口和系统接口的数据执行的。
如 TRM 中15.3.4.1.3所述、MPU 端口的访问突发长度不得超过7、因此每7个数据就会执行一次仲裁。
此致、
Nomo