This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5748:AM5748的 EMIF 块中的仲裁

Guru**** 2555100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/779253/am5748-the-arbitration-in-the-emif-block-on-am5748

器件型号:AM5748

您好!

您能告诉我 MPU 接口和 EMIF 块中系统接口之间仲裁的详细信息吗?
另外、您能否告诉我每次仲裁都要发送多大的数据大小?

在 TRM 的图15-49中、每个接口都连接到 EMIF 控制器;因此、我认为仲裁在 EMIF 控制器中执行。
和图15-50显示了总线仲裁器 FIFO、看起来仲裁是针对来自 MPU 接口和系统接口的数据执行的。
如 TRM 中15.3.4.1.3所述、MPU 端口的访问突发长度不得超过7、因此每7个数据就会执行一次仲裁。

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nomo、下面的15.3.4.1.4节描述了 EMIF 使用的仲裁机制。 仲裁将取决于 mTagID 和数据一致性维护。 我不是很理解您关于数据大小的第二个问题。 EMIF 将向存储器发送/接收数据、并处理每个读取/写入命令。

    此致、
    James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、James -San、

    感谢你的答复。
    我可以理解。

    此致、
    Nomo